レシピの操作#
レシピは拡張子.precipeで保存され、アプリケーションコードにインポートできます。アプリケーションでのレシピのインポートと操作の詳細については、C++ Data Processing Programmer's Guideまたはデータ処理SDKサンプルを参照してください。
実行する画像処理タスクに応じて、必要なvToolを選択し、目的の順序で接続します。
レシピの作成#
レシピを作成するには:
-
Workbenchで、新しいレシピを開きます。
- [Workbench]メニューで、[New Recipe]または[New from Template]を選択します。
-
In the Workbench toolbar, click the New Recipe button:
-
[vTool]ペインで選択するか、レシピを右クリックして、[context]メニューから目的のvToolを選択して、vToolを追加します。
- 1つのvToolの出力をデザイン内の次のvToolの対応する入力に接続するには、出力ピンをクリックし、その接続を入力ピンにドラッグします。
- 最後のvToolの出力を出力端子に接続するには、出力ピンをクリックし、その接続を出力端子にドラッグします。
-
レシピを保存します。
情報
Camera vToolで割り当てられたカメラのカメラパラメーター設定を保存する場合は、[Workbench]ツールバーの[Lock Resources]ボタンを最初にクリックします。そうしないと、カメラ設定はレシピに保存されません。詳細については「Camera vTool」トピックを参照してください。
レシピのテンプレート#
Workbenchには、すばやく起動して実行するためのレシピテンプレートが多数用意されています。次のアプリケーションシナリオのテンプレートを使用できます。
- バーコードの読み取り
- ブロブ解析
- カラーブロブ解析
- Data Matrixコードの読み取り
- 幾何学模様合わせ
- 画像形式変換
- 測定値
- QRコードの読み取り
レシピの実行#
レシピをアプリケーションコードにインポートする前に、それをテストすることをお勧めします。これにより、すべてが正しく構成され、目的の結果が得られることを確認できます。
レシピを実行するには:
- [Lock Resources]をクリックし、使用するカメラのみを割り当てます。
カメラ設定を構成する必要がある場合は、[Features - All]ペインに移動します。 -
In the Workbench toolbar, click the Run button:
-
In the Preview Pin Data area of the Recipe Management pane, the data that goes into and comes out of the currently selected vTool's pins is displayed.
For a larger view, open a pin data view by clicking the Pin Data View button in the Workbench toolbar:
統計データの収集#
レシピがアプリケーションのタイミング要件を満たしているかを確認するために、個々のvToolまたはレシピに含まれているすべてのvToolの実行時間を測定できます。
統計データを収集するには:
- 調べるレシピを開始します。
- vToolに関するデータを収集する場合は、レシピでそのvToolを選択します。
レシピに関するデータを収集する場合は、vTool上ではなく、レシピの任意の場所をクリックして、それを選択します。レシピの周りの青いフレームは、レシピが選択されたことを示します。 - [Recipe Management]ペインで、[Statistics]タブをクリックします。
- Click Start Measurement.
Depending on your selection in step 2, the corresponding data will be displayed in the Recipe Statistics or (vTool) Statistics area.
The results will be logged in a .CSV file. By default, this file will be saved in your user folder: C:/Users/username.
フォルダーを変更するには:
- vTool上ではなく、レシピの任意の場所をクリックして、レシピを選択します。
レシピの周りの青いフレームは、レシピが選択されたことを示します。 - [General Settings]エリアで、出力フォルダーを変更します。
統計機能の詳細については、「レシピ管理」を参照してください。
レシピの最適化#
WorkbenchスレッドがCPUプロセスを同時に処理する数を指定できます。
レシピを最適化するには:
- [Recipe Management]ペインで、[Optimization]タブをクリックします。
- 目的のスレッド数を入力します。
最適化の詳細については、「レシピ管理」を参照してください。