vToolライセンス#
このトピックでは、使用可能なライセンスタイプとライセンスの取得方法について説明します。
ライセンスタイプ#
デモライセンス#
デモライセンスは、ドングルを必要としない純粋なソフトウェアライセンスです。現在のpylonインストールでライセンスを必要とするすべてのvToolsを、アクティベーション後80日間使用できます。デモライセンスの有効期限が切れると、ライセンスを更新できません。また、次の制限が適用されます。
- それぞれのvToolは、5分間だけ連続して実行できます。実行が停止したら、再起動できます。
- vToolsは、pylon Viewerでのみ使用でき、APIでは使用できません。
- 作成したレシピは、自分のアプリケーションコードにインポートできません。
- このライセンスは、アクティブ化されたpylonのメジャーバージョンに関連付けられています。このため、新しいpylonのバージョンをインストールする場合は、新しいデモライセンスをリクエストする必要があります。
デモライセンスのリクエスト#
- pylon Viewerの[vTools]ペインで、[free demo license]リンクをクリックします。
- Eメールアドレスの入力を求められます。
ライセンスをアクティブ化するためのリンクが記載されたEメールが届きます。 - リンクをクリックします。表示されたページで、[activation]ボタンをクリックします。
ライセンスは80日間有効になります。
評価ライセンス#
評価ライセンスは、ドングルを必要としない純粋なソフトウェアライセンスです。ライセンスを必要とするすべてのvToolsがアクティベーション後180日間使用できます。評価ライセンスの有効期限が切れると更新できません。デモライセンスとの違いは、評価ライセンスで作成したレシピを自分のアプリケーションコードにインポートできること、そしてAPIを介してレシピを操作できることです。評価ライセンスはデモライセンスよりも優先されます。つまり、ライセンスのアクティベーション後は、デモライセンスがまだ有効な場合でも、拡張されたスコープからすぐにメリットが得られます。次の制限が適用されます。
- それぞれのvToolは、5分間だけ連続して実行できます。実行が停止したら、再起動できます。
評価ライセンスのリクエスト#
- vTool評価ライセンスを求めるBasler販売担当者に販売に関する問い合わせを送信します。
Basler詳細については、販売担当者から連絡があります。
安定性評価ライセンス#
安定性評価ライセンスはソフトウェアライセンスとして提供されます。また、USBドングル上で有効化することも可能です。アクティベーション後30日間は、ライセンス可能なすべての vTool を使用でき、vTool を最大7日間連続して実行できます。安定性評価ライセンスの有効期限が切れると、更新することはできません。評価ライセンスまたは安定性評価ライセンスで作成したレシピをアプリケーションコードにインポートし、API経由で操作することができます。安定性評価ライセンスはデモライセンスに優先するため、デモライセンスがまだ有効な場合でも、アクティベーションを行うと即座に拡張された適用範囲のメリットを得ることができます。以下の制限事項が適用されます:
- ライセンスの有効期間は30日間です。
- ライセンスは特定のシステムに紐付けられており、譲渡することはできません。
情報
安定性評価ライセンスは、開発完了後のアプリケーションのパフォーマンスおよび安定性をテストすることを目的としています。アプリケーションおよびシステムの設計段階では、評価ライセンスを使用してください。
pylon 25.10 以降が必要です。
安定性評価用ライセンスの申請#
- vTool 安定性評価ライセンスを求める旨を記載したセールス問い合わせを Basler セールスに送信してください。
詳細については、Basler セールスよりご連絡いたします。
ランタイムライセンス#
ランタイムライセンスにより、購入した vTool を無制限に使用できるようになります。ランタイムライセンスは、個別の vTool ごと、または vTool バンドルごとに購入できます。
ライセンスに加えてUSBドングルを購入するのが、ライセンスを管理する最も簡単な方法です。1つのドングルに複数のライセンスをロードできます。ライセンスをドングルにロードした後は、あるコンピューターから別のコンピューターへと簡単に移行できます。
あるいは、ソフトウェアライセンスを選択することもできます。この場合、ライセンスは有効化したコンピューターに紐付けられます。
ソフトウェアライセンス使用時の留意事項
ソフトウェアライセンスを有効化したコンピューターでオペレーティングシステムの再構成や再インストールを予定している場合は、再構成や再インストール後もライセンスを使用できることを確認するために、事前に Basler サポートにお問い合わせください。
コンピューターで致命的なシステムエラーやクラッシュが発生した場合に、適切に無効化されなかったライセンスを復元することはできません。
以下の表に、それぞれのオプションのメリットを示します。
| USBドングルライセンス | ソフトウェアライセンス |
|---|---|
| ライセンスが有効化されたドングルを他のコンピューターへ簡単に移行できる | USBポートが不要 |
| ハードウェア構成の変更や致命的なシステムエラーの後もライセンスが有効なまま維持される | 追加のドングルコストがかからない |
| ハードウェアを発送する必要がないため、迅速なアクティベーションが可能 |
ランタイムライセンスの購入#
- BaslervTools[product]ページにアクセスします。
利用可能なすべてのvToolsおよびvToolバンドルの概要が表示されます。 - 購入するvToolsまたはバンドルを決定し、注文番号をメモします。
- 希望する vTool またはバンドルの名称と注文番号、および USBドングルの必要有無を記載したセールス問い合わせを Basler セールスに送信してください。
ライセンス認証#
以下のセクションでは、ライセンスのアクティベーション方法について説明します。この手順はすべてのライセンスタイプに適用されます。
ライセンスの有効化#
ライセンスの注文が完了すると、アクティベーションリンクが記載されたメールが届きます。USBドングル上でライセンスを有効化する場合でも、ソフトウェアライセンスオプションを使用する場合でも、アクティベーション手順は同じです。
ライセンスを有効化するには:
USBドングルを使用する場合は、開始する前にコンピューターに接続されていることを確認してください。
- コンピューターのウェブブラウザでアクティベーションリンクを開き、インターネットに接続されていることを確認します。
WebDepotが以下のページで開きます。 License Activation - Select CmContainer ページ。
- 対象 License Activation - Select CmContainer ページで、希望するアクティベーション方法を選択します。
- USBドングルを使用している場合は CmDongle
- CmActLicense ライセンスをコンピューターにバインドする場合
イメージ ライセンス認証 ページが開きます。
- アクティベートするライセンスを選択します。
- Select CmContainerドロップダウンリストからライセンスコンテナを選択します。
- クリック Activate Selected Licenses Now.
選択したコンテナへのライセンス転送が直ちに開始されます。これには数分かかる場合があります。
- 転送が完了すると、メッセージが表示されます。このメッセージを閉じるには OK をクリックします。

- WebDepotで、 My Licenses に移動して、アクティベートされたライセンスの詳細を確認します。

複数のUSBドングルでのライセンスの有効化#
複数のライセンスを含むアクティベーションリンクを受け取った場合は、次の手順に従って複数のUSBドングルに分散させます。
- USBドングルをコンピューターに接続します。
- コンピューターのウェブブラウザでアクティベーションリンクを開き、インターネットに接続されていることを確認します。
WebDepotが以下のページで開きます。 License Activation - Select CmContainer ページ。
- 対象 License Activation - Select CmContainer ページで、次を選択します。 CmDongle アクティベーション方法。
イメージ ライセンス認証 ページが開きます。
- アクティベートするライセンスを選択します。
- Select CmContainerドロップダウンリストからライセンスコンテナを選択します。
- クリック Activate Selected Licenses Now.
選択したコンテナへのライセンス転送が直ちに開始されます。これには数分かかる場合があります。
- 転送が完了すると、メッセージが表示されます。このメッセージを閉じるには OK をクリックします。

- 次のドングルをコンピュータに接続し、手順4~7を繰り返して残りのライセンスを割り当てます。
オフラインでのライセンスの有効化#
ファイルベースのライセンス転送を使用することで、インターネット接続のないコンピュータでもライセンスをアクティベートできます。ファイルベースのライセンス転送は、USBドングルライセンスとソフトウェアライセンスの両方で使用できます。これは3つのステップで行う手順です:
- リクエスト
- アップデート
- レシート
CodeMeter WebDepotのウィザードに従ってプロセスを進めます。
ステップ1:リクエスト
- インターネット接続のないコンピュータで インターネット接続のない コンピュータでCodeMeter Control Centerを開きます。
CodeMeter Runtimeを初めてインストールした場合、ライセンスは表示されません。ライセンスリクエストを発行するには、まずBaslerの汎用ライセンスコンテナをインポートする必要があります。
すでにライセンスコンテナをお持ちの場合は、ステップ5に進むことができます。
- pylonのインストールフォルダからターゲットマシンに Basler_pylon_license_container.WibuCmLif ファイルをコピーします:
Windows: Applications/x64/share/
Linux: share/pylon/ - ファイルを ライセンス CodeMeter Control Centerのタブにドラッグ&ドロップします。

アクションが成功したことを示すメッセージが表示されます。
- クリック OK をクリックしてメッセージを閉じます。
空のライセンスコンテナが作成され、ライセンスをリクエストできるようになりました。
- ライセンスリクエストを開始するには、ライセンスを転送するライセンスコンテナを選択します。
- クリック ライセンスのアップデート.
CmFAS Assistantが起動します。
- クリック Next.
イメージ アクションの選択 アシスタントのページが開きます。
- ライセンスリクエストの作成を選択します。
- クリック Next.
イメージ ファイル名の選択 アシスタントのページが開きます。
- リクエストファイルのファイル名と保存先を指定します。
デフォルトのファイル名は、使用するコンテナのシリアル番号です。必要に応じて変更できます。 - クリック コミット.
ファイルが作成されたことを示すメッセージが表示されます。
- アシスタントを終了するには、 「完了」をクリックしてください。
- USBメモリなどを使用して、インターネット接続のあるコンピュータにリクエストファイルを転送します。
- コンピュータ上で を インターネットに接続し、事前に受け取ったライセンスアクティベーションリンクを任意のブラウザで開きます。
WebDepotが以下のページで開きます。 License Activation - Select CmContainer ページ。
- 対象 License Activation - Select CmContainer ページで、希望するアクティベーション方法を選択します。
- USBドングルを使用している場合は CmDongle
- CmActLicense ライセンスをコンピューターにバインドする場合
イメージ ライセンス認証 ページが開きます。
- ライセンスリクエストファイルを選択します。
- クリック 今すぐアクティベーションを開始.
イメージ アップデートのダウンロード ページが開きます。
- Download Updateページで、Download License Update File Nowをクリックし、新しいライセンス状態を含むアップデートファイルをダウンロードします。
ダウンロード中はブラウザのウィンドウを閉じないでください。 - USBメモリなどを使用して、インターネット接続のないコンピュータにファイル(.WibuCmRaU)を転送します。
ステップ 2: アップデート
- インターネット接続のないコンピュータで インターネット接続のない コンピュータでCodeMeter Control Centerを開きます。

- [License]タブで、ライセンスを転送するライセンスコンテナを選択します。
- クリック ライセンスのアップデート.
CmFAS Assistantが起動します。
- クリック Next.
イメージ アクションの選択 アシスタントのページが開きます。
- [Import license update]を選択します。
- クリック Next.
イメージ ファイル名の選択 アシスタントのページが開きます。
- 事前にこのコンピュータに転送したアップデートファイルを選択します。
- クリック コミット.
アップデートがコンテナに適用されたことを示すメッセージが表示されます。
- [OK]をクリックしてメッセージを閉じます。
- クリック 完了 をクリックしてアシスタントを終了します。

- CodeMeter Control Centerで、 ライセンスのアップデート をクリックして受領書を送信し、プロセスを確定させます。

CmFAS Assistantが起動します。
- クリック Next.
イメージ アクションの選択 アシスタントのページが開きます。
- [Create receipt]を選択します。
- クリック Next.
イメージ ファイル名の選択 アシスタントのページが開きます。
- 受領書のファイル名と保存先を指定します。
デフォルトのファイル名は使用したコンテナのシリアルナンバーになります。必要に応じて変更できます。 - クリック コミット.
ファイルが作成されたことを示すメッセージが表示されます。
- アシスタントを終了するには、 「完了」をクリックしてください。
- USBスティックなどを使用して、インターネット接続のあるコンピュータに受領書ファイルを転送します。
ステップ 3: 受領書
- インターネット接続のあるコンピュータ上のWebDepotで、 を をクリックして、 Next の アップデートのダウンロード ページ。

- 対象 受領書をアップロードします ページでクリックします。 ファイルを選択 をクリックして、領収書ファイルを選択します。

- クリック 今すぐ領収書をアップロード.
ライセンス転送が完了したことを示すメッセージが表示されます。
- [OK]をクリックして[My Licenses]ページに戻ります。
アクティベートされたライセンスが表示されます。
CodeMeterランタイム#
vToolsを使用するには、CodeMeterランタイムをインストールする必要があります。
Windows下では、pylonインストーラーを使用して、[Developer]プロファイルを選択すると、CodeMeterランタイムが自動的にインストールされます。
Linuxでは、CodeMeter Runtimeを手動でインストールする必要があります。手順については、INSTALLドキュメントを参照してください。
CodeMeterコントロールセンターでは、使用可能なvToolライセンスとその有効性を確認できます。Windowsの[Start]メニューから開くことができます。
ライセンスの有効性#
pylon Software Suiteの新しいメジャーバージョンをインストールすると、現在のデモライセンスは、使用期間が経過していなくても無効になります。その場合、新しいpylonバージョン用の別のデモライセンスをリクエストできます。評価用ライセンスは特定のpylonバージョンに結び付けられておらず、180日間のライセンス期間が経過するまで有効です。ランタイムライセンスは無期限で有効です。
デモまたは評価ライセンスの有効期限までの残り時間を確認するには:
- Workbenchまたは[Help]メニューで、[vTool Licensing]をクリックします。
[Welcome to pylon]ダイアログの[vTool Licensing]タブが開きます。 - [My Licenses]カードには、すべてのアクティブなライセンスの概要と、対応する有効期限が記載されています。
一般的な制限#
- vToolsは、仮想マシンでは使用できません。
- デモライセンスは、アクティブ化されたpylonメジャーバージョンに関連付けられます。