コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

鮮明度インジケーター#

シャープインジケーター機能は、レンズを正しくフォーカスするのに役立ちます。最適なフォーカスに達すると、視覚的に表示されます。

仕組み#

Sharpness Indicatorでは、現在の画像の一部でシャープネスを測定します。この部分を、シャープネスROIと呼びます。希望どおりにサイズと位置を調整できます。

シャープネスを測定するために、Sharpness Indicatorは画像のエッジを評価します。エッジは、色か明るさ、またはその両方のコントラストが強い場合にシャープと認識されます。経験則として、焦点が十分に合った画像では、エッジがシャープになります。

シャープネスインジケーターを使用してカメラレンズのフォーカスを合わせて良好な結果を得るには、コントラストの強いテストチャート(ISO 12233テストチャートなど)を使用します。

シャープインジケーターを使用してレンズをフォーカスする#

To open or close the Sharpness Indicator pane, click the Sharpness Indicator icon in the toolbar:

シャープネスインジケーターアイコン

The first page of the Sharpness Indicator opens:

[シャープネスインジケーター]ペイン

レンズをフォーカスするには:

  1. お使いの環境でカメラをセットアップします。
    理想的には、高コントラストで、エッジが明確に定義されたテストチャートを使用します。カメラまでの距離は、目的の対象物/シーンとほぼ同じである必要があります。照明条件も、実際の作業条件と同様にする必要があります。
  2. [シャープネスインジケーター]ペインを開きます。
  3. カメラを開き、連続画像取り込みを開始します。
    画像ペインが開き、画像の中央にシャープネスROIが表示されます。
  4. Optional: Adjust the sharpness ROI if required.
    If you're not using a test chart but your actual target object/scene, you may want to focus on a particular area of the image or you may need a larger or smaller sharpness ROI.
    To return to the sharpness ROI to its original settings, right-click the image and then click Reset Sharpness ROI.
  5. レンズのフォーカスリングをいったん最小位置と最大位置まで回します。
    Sharpness Indicatorペインの表示がどのように変化するかがわかります。
  6. シャープインジケーターが100%を示すまで、フォーカスリングをゆっくり回します。

ヒント#

より良い結果を得るには、以下を試してください。

  • 高コントラストでエッジが明確に定義された対象物を使用します。理想的には、ISO 12233テストチャートなどのテストチャートを使用します。
  • 露出の良い画像で作業します。最適な明るさになるようにゲインと露光時間を調整します。または、自動画像調整機能を使用します。
  • ゲインを下げるなどして、画像のノイズを最小限に抑えます。
  • 可能であれば、大きな開口部(f/値が小さいものに相当)を使用します。
  • カメラからの距離が異なる複数の場所での、コントラストが良好なシーンは回避してください。ROIを調整して、目的とするカメラからの距離のみを選択します。
  • ROI を調整した後、Sharpness IndicatorペインのResetをクリックして、シャープネス測定を新しい選択にリセットします。
  • フォーカスリングをゆっくり回して、ソフトウェアができるだけ多くのステップを分析できるようにします。
  • フォーカスリングを回している間は、カメラを動かさないでください。画像のシャープネスに悪影響を与える可能性があります。
  • 結果を判断する前に、フォーカスリングを完全に1回転させたことを確認してください。