録画#
通常の使用目的のほかにも、静止画のシーケンスを使用して、pylon AI projectsで使用するデータセットを作成することもできます。
Recording機能は、Windows版のpylon Viewerに含まれています(AVI出力形式のみ)。MP4出力形式を追加し、Linuxでの記録を有効にするには、pylon Supplementary Package for MPEG-4(WindowsおよびLinuxで使用可能)をインストールします。
情報
pylonのRecording機能は、使いやすさを最優先に開発されています。そのため、用途によってはパフォーマンスが十分ではない場合があります。最適な結果を得るために、最適なハードウェアおよびソフトウェアソリューションを決定する前に、Baslerの営業およびサポートチームにご相談いただくことをお勧めします。
特に、フレームレートには制限があります。全体的な安定性とパフォーマンスを向上させるため、録画が250 fpsに制限されるイメージスロットルが実装されています。
ace 2 ProカメラモデルでRecording機能を使用する場合は、Compression Beyond機能を無効にする必要があります。録画が開始されたときにCompression Beyond機能が有効になっている場合、pylonは最初にカメラでCompression Beyondを無効にしてから録画を開始します。
仕組み#
Recording機能が利用可能な場合は、pylon ViewerツールバーのRecordボタンをクリックして録画を開始できます。
記録されたビデオクリップまたは静止画は、選択したカメラの画像ウィンドウに表示されます。生成されたビデオは、Windows Media Playerなど、コンピューターにインストールされている標準メディアプレイヤーで再生できます。
録画は、次のファイル命名規則に従って保存されます。
<Cameraname>_<SerialNumber>_<YYYY:MM:DD>_<hh:mm:ss:zzz>.<File Extension>
録画設定#
[Recording Settingsペインを開くには、Window > Recording Settingsをクリックします。

次のオプションがあります。
-
Video:ビデオクリップを録画するには、このオプションを選択します。
- 出力フォーマット:目的の出力フォーマットを選択します。出力フォーマットの詳細については、下の注記を参照してください。
情報
出力フォーマット
Recording機能では、AVI形式とMP4形式が提供されます。どの形式が最適かは、要件によって異なります。
AVIは、圧縮せずに録画できるため、高品質で損失がないビデオの録画に最適です。デメリットは、ファイルサイズが2GBに制限されることです。しきい値に達すると、録画が停止し、エラーメッセージが表示されます。
MP4ビデオを録画する際にファイルサイズに制限はありません。ただし、MP4形式では常にデータが一定の範囲で圧縮されるため、詳細が失われます。Qualityオプションが80%以上に設定されていると、解像度が20MP以上のカメラではビデオファイルを録画できない場合があります。この問題を回避するには、Qualityを低い値に設定します。
- 固定再生速度の設定:録画したビデオクリップを再生する速度(フレーム/秒、fps)を指定します。このオプションを選択しない場合、クリップは実際の時間で再生されます。つまり、録画した速度と同じ速度で再生されます。
情報
最低再生速度は1フレーム/秒です。つまり、1フレーム/分の速度でビデオを録画しても、1フレーム/秒で再生されます。
- Use Compression:(AVI出力フォーマットが選択されている場合のみ使用可能)このオプションを選択し、[...]ボタンをクリックすると、WindowsのCompression Optionsダイアログが開き、必要なコーデックを選択できます。
- Quality:(MP4出力フォーマットが選択されている場合のみ使用可能)このオプションを使用すると、希望する品質レベルを設定して圧縮率を調整できます。Qualityを高く設定すると圧縮率が低くなります。逆の場合も同様です。
-
一連の静止画:静止画を連続して記録するには、このオプションを選択します。
- 出力形式: 生成される画像のファイル形式を決定します。次の形式から選択できます。
- Bitmap
- Tiff
- Png
- Jpeg
- Raw
- 出力形式: 生成される画像のファイル形式を決定します。次の形式から選択できます。
-
録画バッファーサイズ:録画中にバッファーに保存できる画像の数を指定します。画像バッファーは、カメラから十分な速度で読み出すことができない場合に画像を保存するキャッシュのように機能します。バッファーに保存する画像の数を必要な数に指定できます。録画中、画像表示領域のステータスバーには、バッファーの使用量(パーセント)が表示されます。
-
フレーム録画の間隔...:フレームを記録するレートを選択できます。撮影間隔またはフレームのいずれかを選択できます。
情報
ハードウェアトリガーが発生したときのみフレームを記録したい場合は、Record a frame everyを1 Frame(s)に設定します。この設定により、アプリケーションは受信したトリガーごとに画像をちょうど1枚ハードドライブに書き込みます。
-
次の後に記録を停止...:特定の時間が経過した後、または特定の数のフレームが記録された後に記録を停止するには、このオプションを選択します。
-
出力フォルダー:生成されたビデオクリップと画像を保存する場所を指定します。[...]ボタンを使用して、目的の場所に移動します。
pylon Supplementary Package for MPEG-4#
pylon Supplementary Package for MPEG-4は、WindowsおよびLinuxで使用できます。この機能は、次の方法でRecording機能を拡張します。
- Linuxでは、Recording機能が有効になります。MP4出力形式のみ使用できます。
- Windowsでは、パッケージはMP4出力形式を追加します。
パッケージはBaslerウェブサイトからダウンロードできます。
録画中の画像表示領域#
ビデオまたは一連の静止画の記録中、画像ウィンドウのステータスバーに赤い記録アイコンが表示されます。記録を一時停止するには、ツールバーのRecordボタンをクリックするか、F10ボタンを押すか、メニューバーのCameraをクリックしてPauseを選択します。すると、記録アイコンが一時停止アイコンに変わります。記録を再開するには、もう一度Pauseボタンをクリックします。
画像ウィンドウの下部にあるステータスバーには、カメラのステータスが表示されます。また、録画またはドロップされたフレームの数に加え、画像バッファーの使用状況も表示されます。画像バッファーが最大容量に達すると、フレームはドロップされます。この状況を解決するには、必要に応じてバッファーサイズを大きくします。