コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Recipe Code Generator#

pylon ViewerのRecipe Code Generatorを使用すると、サンプルコードを生成して、開発環境でvToolレシピを使用できます。

仕組み#

Recipe Code Generatorの使用により、次のことを実行できます。

  • このツールは、現在開いているレシピを.precipeファイルとして指定されたフォルダーに保存します
  • このツールは、レシピをロード、開始、処理できるC++サンプルコードを生成します。サンプルコードファイルはレシピファイルと同じフォルダーに保存されます。

レシピコードの生成#

アプリケーションのレシピコードを生成するには:

  1. レシピを作成するか、既存のレシピを開きます。

  2. Open the Recipe Code Generator by clicking its icon in the Workbench toolbar or by clicking Workbench > Recipe Code Generator.

    Workbenchツールバー画面

    The Recipe Code Generator window opens:

    Recipe Code Generatorウィンドウ

  3. Adjust the settings

    • Name: Enter the desired name for the recipe.
      The name will be used as the recipe file name (<name>.precipe). Also, the name is used in the generated code.

    • Destination folder: Choose the folder in which you want to save the generated files. If the folder doesn't exist, it will be created.

  4. [Generate]をクリックします。
    生成されたファイルは、指定した保存先フォルダーに配置されます。