コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

pylon USB Configuratorの概要#

このトピックでは、pylon USB Configuratorのユーザーインターフェースの概要について説明します。

pylon USB Configuratorは、Basler pylon Software Suiteに含まれています。USB ConfiguratorはWindowsでのみ利用可能です。DevicesペインでUSBカメラを右クリックし、ToolsメニューからUSB Configuratorを開くことができます。

メインウィンドウ#

以下にユーザーインターフェースのさまざまな要素を示すUSB Configuratorのスクリーンショットを示します。メニューバー、ツールバー、およびさまざまな情報を含む多種多様なペインがあります。

pylon USB Configuratorウィンドウ

Fileメニュー。Fileメニューを使用して、USB Configuratorを終了します。

Viewメニュー。Viewメニューでは、どのくらい詳細にデバイスツリーに表示するか選択できます(上のスクリーンショットでは中レベルが選択されています)。大アイコン(デフォルト)と小アイコンを切り替えて、デバイスツリーを更新することもできます。ツールバーのボタンを使用して、これらの操作を実行することもできます。

Optionメニュー。Optionsメニューを使用すると、デスクトップの他のアプリケーションの一番上に常にUSB Configuratorが表示されるように指定できます。

Help (?)メニュー。Help (?)を使用すると、Basler製品ドキュメントへのアクセス、トラブルシューティングのためのサポート情報の生成、一般的なpylonソフトウェアに関するフィードバックの送信、Baslerサポートへのお問い合わせ、USB Configuratorに関する一般情報の表示を実行できます。

ツールバーボタン#

ツールバーボタンを使用して、デバイスツリーに表示される詳細レベルを変更し、ビューを更新します。

アイコン 機能
カメラリストアイコン コンピューターに接続されているカメラのみを表示します。
シンプルデバイスツリーアイコン どのUSBデバイスがどのUSBコントローラーに接続されているかを一目で確認できる簡略化されたデバイスツリーを表示します。たとえば、USB 2.0デバイスは淡色で表示されるため、USB 3.0カメラが誤って間違ったコントローラーに接続されていないかを素早く確認できます。
詳細デバイスツリーアイコン 詳細なデバイスツリーを表示します。USBトポロジの完全な概要を提供します。このビューは、主に経験豊富なユーザーに役立ちます。
更新アイコン 表示を更新します。

ペイン#

Deviceペイン。デバイスペインには、USBデバイスツリーが表示されます。

Device Infoペイン。デバイス情報ペインには、デバイスペインで現在選択されているデバイスに関する情報が表示されます。Device Infoタブに表示される情報は、Detailsタブよりも少なくなります。