コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Image Format Converter vTool#

Image Format Converter vToolは、入力画像を別の形式に変換します。

Image Format Converterを使用すると、複数の後続のvToolsが入力ピンで同じ画像形式を必要とする場合に、画像処理を最適化できます。これは、個々のvToolsの自動形式変換に依存するよりも効率的です。

形式変換が不要な場合、入力画像は変更されずに出力ピンに転送されます。

Image Format Converter vToolを使用するには、pylon Software Suiteをダウンロードしてください。

Image Format Converter vTool

サポートされているPixel Format#

次のピクセル形式の入力画像がサポートされています。

  • Mono1Packed
  • Mono2Packed
  • Mono4Packed
  • Mono8
  • Mono10
  • Mono10Packed
  • Mono10p
  • Mono12
  • Mono12Packed
  • Mono12p
  • Mono16

  • BayerGR8

  • BayerRG8
  • BayerGB8
  • BayerBG8
  • BayerGR10
  • BayerRG10
  • BayerGB10
  • BayerBG10
  • BayerGR12
  • BayerRG12
  • BayerGB12
  • BayerBG12
  • BayerGR12Packed
  • BayerRG12Packed
  • BayerGB12Packed
  • BayerBG12Packed
  • BayerGR10p
  • BayerRG10p
  • BayerGB10p
  • BayerBG10p
  • BayerGR12p
  • BayerRG12p
  • BayerGB12p
  • BayerBG12p
  • BayerGR16
  • BayerRG16
  • BayerGB16
  • BayerBG16
  • RGB8Packed
  • BGR8Packed
  • RGBA8Packed
  • BGRA8Packed
  • RGB10Packed
  • BGR10Packed
  • RGB12Packed
  • BGR12Packed
  • RGB12V1Packed
  • RGB16Packed
  • RGB8Planar
  • RGB16Planar

  • YUV422Packed

  • YUV422_YUYV_Packed
  • YCbCr422_8_YY_CbCr_Semiplanar
  • YCbCr420_8_YY_CbCr_Semiplanar

vToolの設定#

Image Format Converter vToolを設定するには、Workbenchでダブルクリックします。利用可能なすべての設定が表示されたダイアログが開きます。あるいは、Features - Allペインでも同じ設定を確認できます。

Image Format Converter vToolの設定

出力画像のフォーマットを調整するには、次のパラメータを編集できます。

  • 出力Pixel Format
  • 出力ビットアラインメント
  • 出力方向
  • パディングX
  • スレッドの最大数

情報

デフォルトでは、スレッドの最大数は1に設定されています。vToolで最大スレッド数を増やすと、[最適化]タブ、または内部的にスレッドを生成するその他のvTool(例:他のImage Format Converter vTool)の[スレッド数]設定で指定されたスレッドに干渉する可能性があります。

出力画像は、ピンデータビューで表示できます。

入力#

画像#

画像を出力するCamera vToolまたはvToolから直接画像を受け入れます。

  • データ型:Image
  • 画像形式:上記を参照

出力#

画像#

このvToolで指定された新しい形式のあらゆる入力画像について1つの画像を返します。フォーマット変換が不要な場合、入力画像は変更されずに出力ピンに転送されます。

  • データ型:Image
  • 画像形式:このvToolで指定されているとおり

典型的な先行機#

典型的な後継機#