Histogram Extractor vTool#
モノクロ画像の場合、分布はMono出力ピンから出力されます。カラー画像の場合、分布はRed、Green、Blueの各出力ピンから出力されます。
輝度値は画像データから計算され、画像コンテンツの解析に使用できます。
画像の特定の領域のヒストグラムのみが必要な場合は、Roi入力ピンを使用して、輝度値を計算する画像の領域を制限します。これには、ROI Creator vToolを使用するか、RectangleFまたはRegionデータを出力する別のvToolの出力ピンを接続します。
Histogram Extractorの出力をHistogram Statistics vToolの入力として使用すると、ヒストグラムの統計データを表示できます。
Histogram Extractor vToolを使用するには、pylon Software Suiteをダウンロードしてください。

vToolの設定#
この vTool には設定可能な項目はありません。
入力#
画像#
Camera vToolから、またはImage Format ConvertervToolなどの画像を出力するvToolから、直接画像を受け入れます。
- データ型:Image
- 画像フォーマット:8ビットおよび16ビットのモノクロまたはカラー画像(Supported Pixel Formatsを参照)
Roi#
ROI Creator vTool、または領域や長方形を出力するその他の vTool から関心領域を受け入れます。
- データ型:RectangleF、Region
出力#
モノ#
モノクロ画像のヒストグラムを返します。
- データ型:Integer Array
赤#
カラー画像の赤色チャンネルのヒストグラムを返します。
- データ型:Integer Array
緑#
カラー画像の緑色チャンネルのヒストグラムを返します。
- データ型:Integer Array
青#
カラー画像の青色チャンネルのヒストグラムを返します。
- データ型:Integer Array
サポートされているPixel Format#
次の Pixel Format がネイティブでサポートされています:
- Mono 8
- Mono 10
- Mono 12
- Mono 16
- BGR 8
- BGR 10
- BGR 12
- BGR 16
- RGB 8
- RGB 10
- RGB 12
- RGB 16