コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

十字線とグリッド#

ターゲットオブジェクトの完璧なショットを得るためにカメラを配置するときは、十字線とグリッドを視覚的な補助として使用します。

十字線とグリッドの使用#

十字線またはグリッドを表示/非表示にするには:

  1. ツールバーのシングルショットまたは連続撮影ボタンをクリックして、画像の取り込みを開始します。
  2. ツールバーのShow CrosshairまたはShow Gridボタンをクリックします。
    または、画像表示エリアで右クリックし、Show CrosshairまたはShow Gridを選択します。

デフォルトでは、十字線は画像の中央に配置されます。移動するには、十字いの中心をクリックして目的の位置までドラッグします。または、コンテキストメニューから開くことのできるCrosshair OptionsダイアログでXおよびYの値を提供して位置を設定することもできます。コンテキストメニューには、十字線の位置決めのために以下のオプションも用意されています。

  • Center in Image: 十字線を画像の中央に配置します。
  • Center in View: 十字線を現在表示されている画像の部分の中央に配置します。

十字線を移動する際にグリッドを表示すると、目的の位置を見つけるのに役立ちます。

十字線とグリッド

十字線とグリッドの変更#

十字線とグリッドの外観を変更できます。変更するには、画像表示エリアで右クリックし、Crosshair OptionsまたはGrid Optionsを選択します。

Crosshair Optionsダイアログでは、十字線の中央の座標を手動で指定できます。

Grid Optionsダイアログでは、希望するグリッドサイズ(細、デフォルト、または粗)を設定できます。