コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

ファームウェアアップデーター#

pylon Viewerのファームウェアアップデーターを使用すると、Baslerカメラのファームウェアをアップデートできます。

Firmware Updaterは、pylon ViewerのWindows版およびLinux版で、GUIまたはコマンドラインツールとして利用できます。

情報

Basler boost Vおよびracer 2 XLカメラでは、異なるFirmware Updaterツールが用意されています。pylon Software Suiteに付属しているFirmware Updaterは使用できません。

boost Vまたはracer 2 XLカメラに適したツールを入手するには、Basler Supportにお問い合わせください。

始める前に#

  • Firmware Updaterを使用するには、アップデートファイル(.gufファイル)が必要です。Basler Supportに連絡して、お使いのカメラに適したアップデートファイルを請求してください。
  • アップデートファイルをローカルハードドライブに保存します。リモートサーバーにある.gufファイルからアップデートを実行すると、次のようなエラーメッセージが表示される場合があります。
    選択されたファームウェアアップデートファイルは、お使いのカメラモデルに対応していません。
  • すべてのBaslerカメラモデルがFirmware Updaterを使用してアップデートできるわけではありません。アップデート可能なカメラがコンピュータに接続されていない場合、ToolsメニューのFirmware Updaterオプションはグレーアウト表示されます。現在、Camera LinkおよびBCONインターフェースを搭載したカメラはアップデートできません。また、ace Classic/U/Lカメラもアップデートできません。
  • 同じモデルであれば、複数のカメラのファームウェアを同時にアップデートできます。例えば、a2A1920-51gcPROカメラが3台ある場合、3台のカメラをすべて同時にアップデートできます。
  • アップデートするすべてのカメラが接続されていることを確認し、それらを使用しているすべてのアプリケーションを終了してください。
  • カメラのファームウェアを更新する前に、画像取得を停止する必要があります。
注記

アップデート処理中にカメラの接続を解除すると、カメラが破損する恐れがあります。

GUIツールを使用したファームウェアのアップデート#

ファームウェアをアップデートするには:

  1. Devicesペインでカメラを右クリックするか、Tools>Firmware Updaterの順でクリックして、ファームウェアアップデーターを開きます。
    ファームウェアアップデーターが開きます。お使いのコンピューターに現在接続されているアップデート可能なカメラはすべて、インターフェース名とモデル名により一覧表示されます。Devicesペインでカメラを選択した場合は、そのカメラがあらかじめ選択されています。選択を変更するには、現在選択されているチェックボックスをオフにして、別のチェックボックスを選択します。
  2. Nextをクリックします。
  3. アップデートファイルを選択します。
    カメラモデルに対応していない.gufファイルを選択した場合、Firmware Updaterがそれを検知して警告を表示します。
  4. Nextをクリックします。
    Update Summaryページでは、現在および新しいファームウェアのバージョンや、ファームウェアのアップグレード、ダウングレード、再インストールのいずれが実行されるかなど、アップデート処理の詳細を確認できます。
  5. Nextをクリックします。
    更新プロセスにはしばらく時間がかかります。更新プロセス中は電源を切断しないでください。カメラが損傷するおそれがあります。

アップデートが完了すると、Result Summaryページが表示されます。ここでNextをクリックすると、Firmware Updaterのステップ1に戻り、別のカメラモデルなどでアップデート処理を繰り返すことができます。

情報

アップデート処理中に問題が発生した場合は、ナレッジ記事How to: Handle Boost and ace 2 Firmware Update Issuesが役立つ場合があります。

コマンドラインを使用したファームウェアのアップデート#

pylon Firmware Updaterはコマンドラインツールとしても提供されており、以下の場所にあります。

  • Windows: %programfiles%\Basler\pylon\Runtime\x64
  • Linux: /opt/pylon/bin

このツールには、さまざまなコマンドのほか、各コマンドの使用方法や利用可能なオプションを示すヘルプテキストが含まれています。

ツールの使用例をいくつか紹介します。

  • updateコマンドのヘルプテキストを表示する:
    PylonFirmwareUpdater update -h
  • daA2500カメラモデルをアップデートし、詳細な出力を生成する:
    PylonFirmwareUpdater update -v daA2500_14uc_r_1.4.0.250701.guf