コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

レシピ管理#

[Recipe Management]ペインにより、vTool情報の表示、レシピ実行の監視、レシピの調整によるパフォーマンスの向上を実現することができます。

[Properties]タブ#

レシピ管理 - [Properties]タブ

このタブのエリアを使用すると、Workbenchで現在選択されているvToolと対話して接続を管理できます。

[Preview Pin Data]#

このエリアには、Workbenchで現在選択されているvToolの入力および出力データのプレビューが、レシピの実行時に表示されます。拡大表示するには、Workbenchのツールバーから[pin data view]を開きます。これにより、出力データのみが表示されます。

vTool情報#

このエリアでは、vToolの識別子を好みの名前に変更できます。名前は英数字[A-Z、a-z、0-9]で構成できます。アンダースコア「_」は使用できますが、先頭文字として使用することはできません。数字も先頭文字として使用できません。

ターミナルピン情報#

レシピ管理 - ターミナルピン情報

この領域では、レシピにカメラを割り当てることができます。これにより、Camera vToolを使用することなく、レシピ内でカメラの画像ストリームに直接アクセスできます。

コンピューターに接続されていてopen状態のすべてのカメラがドロップダウンボックスにリスト表示され、選択することができます。

ターミナルピンのピンデータ型は、pylonによって提供されており、レシピが機能するためにそのまま維持する必要があるため、変更することはできません。

カメラを割り当てると、カメラでの画像取り込み(シングルショットおよび連続撮影)を開始および停止するためのボタンが、ターミナルバーの入力ピンに追加されます。

シングルショットおよび連続撮影ボタン付きターミナルピン

カメラを割り当てる手順:

  1. Devicesペインで、割り当てるカメラを開きます。
  2. 入力ターミナルの+アイコンをクリックして、RecipeInputピンを追加します。
  3. 新しいピンを選択します。
    Recipe Managementタブに、Terminal Pin Information領域が表示されます。
  4. 必要に応じて、デフォルトの識別子を変更します。
  5. Camera Assignment領域で、ドロップダウンリストから目的のカメラを選択します。

vTool設定#

このエリアでは、vToolの[settings]ダイアログを開き、vToolを構成できます。代わりに、[vTool]をダブルクリックして、その設定を開くこともできます。

接続情報#

レシピ管理 - 接続情報

レシピで接続を選択すると、このエリアが使用可能になります。ここで、接続の名前を変更し、その動作を指定できます。

接続は、画像バッファーなど、レシピで処理されるアイテムのキューのようなものです。接続の設定は、レシピの実行方法に大きな影響を与えます。

例:カメラには有限な数の画像バッファーがあり、一定の速度で画像を撮影します。レシピ内の後続のvToolで、カメラの画像撮影よりも画像バッファーの処理に時間がかかる場合、バッファーはカメラで使用可能なバッファーがなくなるまで、「低速」vToolでキューアップします。その結果、画像がドロップされます。

アプリケーションによっては、ドロップされた画像が許容範囲内にある場合や、画像の損失を防ぎたい場合があります。異なるキューモードを使用し、キューサイズを指定することで、必要な動作を設定できます。

次のキューモードを使用できます。

  • Blocking:Queue Size設定では、接続によって保持できるキューアイテムの数を指定します。後続のvToolで新しいデータを処理する準備ができると、そのアイテムは接続からvToolに移動して処理されます。
    例:キューサイズが2で、キューにすでに2つのアイテムがある場合、レシピ内の前のvToolは、さらにアイテムを送信できません。ただし、Camera vToolは指定されたフレームレートで画像を撮影し続けるため、画像がドロップされることがあります。一般的に、レシピ内のすべての接続に対して[Blocking]を選択し、レシピ内の最も遅いvToolに従ってキューサイズを指定すると、ドロップされる画像を最小限に抑えられます。
  • Unlimited:キュー内のアイテムの数は無制限です。レシピに「低速」vToolがある場合、カメラが指定したフレームレートで画像を撮影し続けるのに十分な速度でバッファーがカメラに戻されないことがあります。したがって、バッファーアンダーランのために画像がドロップされることがあります。[Unlimited]を選択する場合は、使用事例、カメラの設定、およびvToolのパフォーマンスを考慮してください。
  • Drop Oldest:Queue Size設定では、接続で保持できるキューアイテムの数を指定します。キューがいっぱいになり、さらにアイテムがキューに追加されると、キュー内の最も古いアイテムがドロップされ、新しいアイテムに十分なスペースが作成されます。
  • Drop Newest:Queue Size設定では、接続で保持できるキューアイテムの数を指定します。キューがいっぱいになり、さらにアイテムがキューに到着すると、この新しいアイテムは破棄されます。

[Statistics]タブを使用して、vToolの実行時間を測定し、処理速度を低下させる可能性のあるvToolを特定できます。

データ処理 vTool からの接続の場合、デフォルトの設定はキューサイズ 1 の Blocking です。データ生成 vTool からの接続の場合、デフォルトの設定は Unlimited です。

[Statistics]タブ#

レシピ管理 - [Statistics]タブ

[Statistics]タブでは、vToolsの実行時間を測定し、タイミング要件が満たされているかどうかを確認できます。統計データを収集できるようにするには、レシピが実行されている必要があります。

レシピ内の1つのvToolまたはすべてのvToolsの実行時間を測定できます。すべてのvToolsの実行時間は、CSVファイルに記録されます。スプレッドシートアプリケーションを使用して、データを分析できます。

情報

CPUは、CPUスロットリングや動的周波数スケーリングなどにより、現在の負荷に応じて異なる周波数で実行される場合があります。したがって、測定される時間は、システムの構成および全体的なCPU負荷によって異なる場合があります。

Windows:CPUスロットリングの影響を排除する場合は、電源プランを[Best performance]に設定します。

[Optimization]タブ#

レシピ管理 - 最適化タブ

[Optimization]タブでは、スレッド処理を最適化できます。

レシピはワーカースレッドのプールを提供します。このスレッドプールのワーカースレッドは、vToolsのデータ処理タスクに使用されます。[Optimization]タブでは、スレッド数を指定して、例えば実際のCPU数と一致させることができます。最適な設定は、使用するハードウェアと、並行して作動するvToolsの最大数によって異なります。

情報

vToolは、追加の内部スレッドを使用できます。これは、個々のvToolの基本的な実装によって異なります。

ライセンスタブ#

レシピ管理 - ライセンスタブ

ライセンスタブでは、現在のレシピ内のライセンスが必要な vTool に必要なライセンスを確認できます。vTool を追加するとすぐに情報が更新されます。デモおよび実験用 vTool を含む無料の vTool はライセンスを必要としないため、リストには表示されません。

Copy Order Numbers ボタンを使用すると、注文番号をクリップボードにすばやくコピーできます。これは、Basler の営業チームとのやり取りに役立ちます。

情報

vTool がバンドルの一部である場合は、バンドルライセンスが表示されます。一部のライセンスは、Region Feature Extraction vTool など、複数のバンドに含まれています。目的のバンドを見つけるには、Licenses and Bundles セクションを確認してください。