デバイスを開く/閉じる#
デバイスを開く#
デバイスを設定する前に、デバイスを開く必要があります。
これを行うには、次のいずれかの方法を選択します。
- Devicesペインでデバイスをダブルクリックします。
- Devicesペインでデバイス名を右クリックしてから、[デバイスを開く]をクリックします。
- Devicesペインでデバイスを選択し、CameraメニューからOpen Deviceを選択します。
- デバイスを選択します デバイス pane and click the
button in the toolbar.
- Devicesペインでデバイスを選択し、Ctrl+O(Cmd+O)を押します。
情報
GigEデバイスをMonitorモードで開くこともできます。詳細については、Controlling and Monitoring Applicationsを参照してください。
デバイスを閉じる#
デバイスの使用が終了したら、デバイスを閉じることで、他のアプリケーションで使用できるようになります。
これを行うには、次のいずれかの方法を選択します。
- Devicesペインでデバイス名を右クリックしてから、Close Deviceをクリックします。
- Devicesペインでデバイスを選択し、CameraメニューからClose Deviceを選択します。
- デバイスを選択します デバイス pane and click the
button in the toolbar.
- Devicesペインでデバイスを選択し、Ctrl+L(Cmd+L)を押します。