コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Image Transformer vTool#

Image Transformer vToolを使用すると、平行移動、回転、Scaling、サイズ変更などの操作を使用して、画像のサイズや見栄えを変更できます。

Image Transformer vToolを使用するには、pylon Software Suiteをダウンロードしてください。

Image Transformer vTool

仕組み#

変換入力モードには以下の2種類があります:

  • Parameter: これにより、水平および垂直方向の平行移動、中心または原点を中心とした回転、水平および垂直方向のScalingなど、利用可能なパラメータを使用して変換値を個別に指定できます。
  • Matrix: 変換行列が事前に分かっている場合や、値が他のソースから提供される場合などに、変換行列を直接編集できます。

画像を変換すると、画像の一部が元の画像領域からはみ出す場合があります。たとえば、画像を回転させると、四隅が切り落とされることがあります。これを防ぐためにImage Resize Modeがあり、画像の元のサイズを維持して画像コンテンツが失われるようにするか、手動または自動でサイズを変更するかを指定できます。

vToolの設定#

Image Transformer vToolを設定するには、Workbench内でそれをダブルクリックします。利用可能なすべての設定が表示されたダイアログが開きます。または、Features - Allペインでも同じ設定を見つけることができます。

入力#

画像#

Camera vToolまたは画像を出力するその他のvToolから直接画像を受け入れます。

出力#

画像#

入力画像と同じデータ型を持つ変換済み画像を返します。

サポートされているPixel Format#

入力画像の Pixel Formatに応じて、Image Transformer vToolは以下の Pixel Formatを出力します:

入力ピクセルフォーマット 出力Pixel Format
Bayer GR 8 RGB 8 Planar
Bayer GR 16 RGB 16 Planar
Bayer RG 8 RGB 8 Planar
BGRA 8 Packed RGB 8 Planar
BGR 8 Packed RGB 8 Planar
Mono 8 Mono 8
Mono 10 Mono 10
Mono 12 Mono 12
Mono 16 Mono 16
RGB 8 Packed RGB 8 Planar
RGB 16 Packed RGB 16 Planar
RGB 8 Planar RGB 8 Planar
RGB 16 Planar RGB 16 Planar