TTLトリガー#
トリガー信号をTTL信号レベルに調整します。
このボードには、カメラや周辺機器を制御するための8つの入力信号と8つの出力信号が備わっています。また、複数のフレームグラバーを同期させることも可能です。
情報
TTL Triggerボードは、別売りとなるハードウェア拡張です。入手可能性と価格については、Baslerウェブサイトの製品ページを参照してください。
このボードは、34ピンフラットケーブルを介してフレームグラバーに接続できます:

次の画像は、コンピュータにインストールされたボードを示しています:

次の画像は、TTL Trigger boardを使用した生産ラインの例を示しています。

情報
アプレットを使用して、Trigger Extension Boardの個々のI/Oを設定できます。詳細については、使用するアプレットのマニュアルを参照してください。
パッケージの内容#
パッケージには以下のアイテムが含まれています。
- TTL Trigger(注文番号 2200000373)
- トリガーボードとフレームグラバーを接続するための34ピンフラットケーブル

情報
- マルチボード用の34ピンフラットケーブルなどの追加機器は、Baslerから直接ご注文いただけます。
- 複数のトリガーボードに接続する場合は、Baslerが提供する専用の34ピンフラットケーブル「Multi-Board Trigger Cable」の使用をお勧めします。トリガーボード用のコネクタ1つと、TTL Triggerデバイス用の複数のコネクタを備えています。ケーブルの信号にはオープンコレクタドライバが使用されています。
Multi-Board Trigger Cableには2つのバリエーションがあります。- Multi-Board Trigger Cable – Left(注文番号:2200000374)
- Multi-Board Trigger Cable – Right(注文番号:2200000480)
追加の注文情報については、Basler営業部にお問い合わせください。
ポート#
ボードでは以下のポートを利用できます:


電気的環境および電気的特性#
電気的環境#
内部的には、TTL Triggerボードは、接続されているフレームグラバーのモデルに応じて、LVCMOS33またはLVCMOS25レベルで動作します。すべての入力および出力ドライバーは+5 VDC TTLトレラントです。
電気特性#
| 最小 | 最大 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 回路速度 t PD | 10 | ns | |
| VDC入力レベルLow | -0.3 | 0.8 | VDC |
| VDC入力レベルHigh | 2 | 5.5 | VDC |
| VDC出力レベルLow | 0.4 | VDC | |
| VDC出力レベルHigh | 2.9 | VDC | |
| I出力レベルLow | 8 | mA | |
| I出力レベルHigh | -4 | mA | |
| 温度範囲 | -40 | 105 | °C |
入出力信号#
入力信号#
TTL Trigger ボードは、8つの入力信号(1ポートあたり4信号)をサポートしています。これらの信号は、フレームグラバーのトリガー入力に割り当てられます。これらは、画像またはライン取り込みのトリガーに使用することを目的としています。トリガーシステムの機能説明については、使用しているフレームグラバーのアプレットマニュアルを参照してください。入力信号の極性は反転していません。
出力信号#
TTL Triggerボードは8つの出力信号(1ポートあたり4つの信号)をサポートしています。これらの信号はフレームグラバーのトリガー出力に割り当てられます。トリガーシステムの機能説明については、使用しているフレームグラバーのアプレットドキュメントを参照してください。
出力信号の極性は反転していません。
カメラ用電源#
+5 VDCまたは+12 VDC電源を備えたカメラは、TTL Triggerボードから電源供給を受けることができます。電源は、TTL Triggerボードの両方のフロントコネクター(SUB-D15)で利用可能です。
外部電源を供給するには、コンピュータの電源ユニットから4ピンのTyco 171826-4電源コネクターへ電源ケーブルを接続する必要があります。

情報
TTL Triggerボード経由でカメラに電源を供給する場合は、4ピン電源ケーブル(カラーコード:黄-黒-黒-赤)を使用する必要があります。4ピン電源コネクターをTrigger Extension Boardに接続します。
フレームグラバーとの接続#
フレームグラバーは、34ピンフラットケーブルを介してTTL Triggerボードに接続されます。フラットケーブルの信号にはオープンコレクタードライバーが使用されます。
これにより、以下の操作が可能になります:
- 複数のTTL Triggerボード(およびOpto-Coupled Trigger 5ボード)を同時に使用する。
- 1つのTTL Triggerボードを複数のフレームグラバーで使用する。
情報
- 複数のコンピュータ間でフレームグラバーを接続しない。
- 複数のフレームグラバーに接続するには、TTL Triggerボード用のコネクターとフレームグラバー用の複数のコネクターを備えた、カスタムメイドのシングルフラットケーブルを使用する必要があります。注文情報については、販売代理店にお問い合わせください。
SUB-D15のピン配列#

TTL Triggerボードには2つのSUB-D15メスコネクターがあります。上側はポートA、下側はポートBと呼ばれます。次の表は、TTL Trigger Extension Board上のSUB-D15メス(ポートAおよびB)のピン配置を示しています。
| PIN番号 | SUB-D15 ポート A 信号名 | SUB-D15 ポート B 信号名 |
|---|---|---|
| 1 | トリガー出力 0 ポート A フラッシュ信号 | トリガー出力 4 ポート B フラッシュ信号 |
| 2 | トリガー出力 1 ポート A エリアカメラの場合:画像トリガー (Ex Sync) ラインカメラの場合:ライン作成 (Ex Sync 2) | トリガー出力 5 ポート B エリアカメラの場合:画像トリガー (Ex Sync) ラインカメラの場合:ライン作成 (Ex Sync 2) |
| 3 | トリガー出力 2 ポート A エリアカメラの場合:HD Sync ラインカメラの場合:ライン作成 (Ex Sync) | トリガー出力 6 ポート B エリアカメラの場合:HD Sync ラインカメラの場合:ライン作成 (Ex Sync) |
| 4 | トリガー出力 3 ポート A ユーザー出力 (DigitalOut Bit#0) | トリガー出力 7 ポート B ユーザー出力 (DigitalOut Bit#0) |
| 5 | nc | nc |
| 6 | GND | GND |
| 7 | nc | nc |
| 8 | + 12 VDC(外部デバイス専用) | + 12 VDC(外部デバイス専用) |
| 9 | + 5 VDC(外部デバイス専用) | + 5 VDC(外部デバイス専用) |
| 10 | nc | nc |
| 11 | トリガー入力 0 ポート A | トリガー入力 4 ポート B |
| 12 | トリガー入力 1 ポート A | トリガー入力 5 ポート B |
| 13 | トリガー入力 2 ポート A | トリガー入力 6 ポート B |
| 14 | トリガー入力 3 ポート A | トリガー入力 7 ポート B |
| 15 | GND | GND |
Trigger/I/Oインターフェイスのピン配列(34ピンフラットケーブルコネクタ)#
34ピンフラットケーブルは、フレームグラバーとトリガーボードを接続します。すべてのBaslerフレームグラバーには、8つのデジタル入力(IN 0 ~ 7)と8つのデジタル出力(OUT 0 ~ 7)が備わっています。

コネクターピンの個々の入力および出力へのマッピングは、すべてのBaslerフレームグラバーで同じです。
個々の入力および出力の使用方法は、アプレット経由で設定できます。使用しているアプレットのドキュメントを参照してください。
34ピンフラットケーブルコネクターのピンは、次の入力および出力に接続されています:
| PIN番号 | I/O 名 |
|---|---|
| 1 | トリガー出力 0 |
| 2 | +3.3 VDC |
| 3 | トリガー出力 1 |
| 4 | +3.3 VDC |
| 5 | トリガー出力 2 |
| 6 | GND |
| 7 | トリガー出力 3 |
| 8 | GND |
| 9 | トリガー入力 0 |
| 10 | GND |
| 11 | トリガー入力 1 |
| 12 | GND |
| 13 | トリガー入力 2 |
| 14 | GND |
| 15 | トリガー入力 3 |
| 16 | GND |
| 17 | Trigger Output 4 |
| 18 | GND |
| 19 | Trigger Output 5 |
| 20 | GND |
| 21 | Trigger Output 6 |
| 22 | GND |
| 23 | Trigger Output 7 |
| 24 | GND |
| 25 | トリガー入力 4 |
| 26 | GND |
| 27 | トリガー入力 5 |
| 28 | GND |
| 29 | トリガー入力 6 |
| 30 | GND |
| 31 | トリガー入力 7 |
| 32 | VCCIO (+ 2.5 VDC) |
| 33 | プレゼンス検出 |
| 34 | VCCIO (+ 2.5 VDC) |
各入力および出力のパラメータ設定は、microDisplay XおよびFramegrabber APIを使用して設定できます。
デフォルトの I/O 構成: 2.5 VDC ロジックレベル信号 (LVCMOS25)。信号はオープンコレクタドライバによって駆動され、プルアップはオンボードです。