pylon Firmware Updater (Camera)#
Baslerカメラのファームウェアをアップデートするには、アップデートされたファームウェアが含まれる.gufファイルが必要です。
To open the pylon Firmware Updater, navigate with the command line to your pylon Firmware Updater located at <Framegrabber SDK installation directory>/bin/pylonFirmwareUpdater.exe.
pylon Firmware Updaterでは、次のコマンドを使用できます。
| コマンド | 説明 |
|---|---|
| update [GUF File] | 指定した.gufファイルを使用してカメラのファームウェアアップデートを実行します |
| info [GUF File] | .gufファイルの情報のセクションを提供します。 |
| リスト | 接続されているすべてのカメラデバイスのリストを提供します。 |
| バージョン | このツールのバージョンを提供します。 |
カメラをアップデートするには、次の構文で update コマンドを使用します。
PylonFirmwareUpdater update [options] [GUF files]
1つまたは複数の.gufファイル(ワイルドカード*を使用可能)へのパス、または.gufファイルを含むディレクトリへのパスを指定できます。
アップデートは1台ずつ順番に適用されます。各カメラに対して、指定された.gufファイルの中から最新の適用可能なファームウェアが適用されます。
アップデートコマンドオプション#
イメージ update コマンドは、次のオプションで変更できます。
| オプション | 説明 |
|---|---|
| –dry-run | カメラへの書き込みを行わずに、アップデートに必要な手順を実行します。 |
| –no-logo | ロゴを非表示にします。 |
| -q | –quiet | コンソール出力を取り消します。 |
| -v | –verbose | 各アクションの詳細を記述します。 |
| -f | –filter | モデル名、ユーザー定義名、シリアル番号のカテゴリ内のフィルター文字列でカメラをフィルターします。 このオプションは複数回使用できます。 オプションを省略した場合は、すべてのカメラが選択されます。 |
| –force-update | カメラの意図的なファームウェアダウングレードを許可します。このオプションがない場合、アップデートのみが可能です。 このオプションは、正確に1台のカメラにのみ適用できます。 |
| –force-version | カメラのバージョンを.gufファイルの定義済みバージョンに設定します。 このオプションは、正確に1台のカメラにのみ適用できます。 |
例:
PylonFirmwareUpdater update --dry-run daA2500_14uc_r_1.4.0.250701.guf
PylonFirmwareUpdater update daA2500_14uc_r_1.4.0.250701.guf
PylonFirmwareUpdater update --dry-run *.guf
PylonFirmwareUpdater update -f daA2500 -f puA2500 *2500*.guf
リストコマンド#
イメージ list コマンドには、接続されているすべてのカメラのリストが表示されます。
2台のカメラの場合、出力は次のようになります。
c:\PylonFirmwareUpdater.exe list
pylon Firmware Updater 11.2.2.823
Model SerialNumber DeviceUserID DevClass InUse FirmwareVersion
boA4112-68cm 40072910 GTC/Basler/CXP No
p=xc2b_imx253c/s=d/v=5511.7/i=5511.7/h=4f8c68b
boA1936-400cc 40184836 GTC/Basler/CXP No
p=xc2b_imx421c/s=r/v=1.0.0/i=6901.18/h=a7890af