PoCL Support (microDiagnostics)#
PoCLサポートの有効化#
- Power over Camera Link (PoCL) カメラ
- marathon Camera Link フレームグラバー
- アプレットセット 2.0(以降)または VisualApplets 3.0.6(以降)で作成された個別アプレット(*.hap ファイル)
アプレットセットバージョン2.0(以降)のアプレット、またはVisualApplets 3.0.6(以降)で作成された個別のアプレットを実行している場合、marathonフレームグラバーのPoCL supportはデフォルトで無効になっています。
PoCL サポートは microDiagnostics で有効にします。このツールは Framegrabber SDK のインストールに含まれています。PoCL サポートを有効にするには、Framegrabber SDK バージョン 5.5.1 以降をインストールする必要があります。
PoCL カメラを marathon フレームグラバーで使用するために PoCL サポートを有効にするには:
- Framegrabber SDK のインストールに含まれている microDiagnostics ツールを開きます(インストールディレクトリのサブディレクトリ bin)。PoCL サポートを有効にするには、Framegrabber SDK バージョン 5.5.1 以降を使用する必要があります。
- microDiagnosticsのFrame Grabberペインで、PoCL supportを有効にするボードを選択します。
- Toolsメニューから、Board Settingsを選択します。
-
ダイアログで、Enable PoCL Detectionを選択します。

-
フレームグラバー上のFPGAを再設定します。これを行うには、別のアプレットを有効化/ロードするか、コンピュータをコールドブートします。
これで、フレームグラバーのPoCL supportが有効になります。
PoCL Supportの無効化#
PoCL supportを無効にするには、上記に示されているEnable PoCL Detectionチェックボックスのチェックを外します。