コンテンツにスキップ

PGI Feature Set (imaWorx CXP-12 Quad)#

PGI機能セットを使用すると、画像の品質を最適化できます。

PGI機能セットの主な目的は、ヒューマンビジョンのニーズを満たすように画像を最適化することです。最大4つの画像最適化プロセスを組み合わせます。

機能を使用する#

仕組み#

アプレットに応じて、次の画像最適化の選択肢が実行されます。

ノイズ低減#

ノイズ低減(「ノイズ除去」とも呼ばれます)により、画像の明るさまたはカラー情報のランダムな変化が低減されます。

鮮明度の向上#

この最適化により、画像の鮮明度が上がります。鮮明度が高いほど、画像オブジェクトの輪郭がはっきりします。これは、カメラが数字や文字を正しく識別する必要がある用途で特に役立ちます。

5×5デベイヤリング#

5×5デベイヤリング(「デモザイク」とも呼ばれます)は、センサー上の5×5ピクセルの領域で色補間を行うため、カメラで使用される「単純な」2×2デベイヤリングよりも複雑です。

カラーアンチエイリアス#

色の誤差、特にシャープエッジや空間周波数の高い画像のセクションにおけるものは、デベイヤリングアルゴリズムでよく見られる副次的な影響です。無色の構造でも、突然、色が表示されます。カラーアンチエイリアシングの最適化では、変色が解析され、補正されます。

PGI画像の最適化の詳細については、Better Image Quality with Basler PGIホワイトペーパーを参照してください。

PGI機能セットの有効化#

この機能の実装は、アプレットおよびフレームグラバー / インターフェイスカードによって異なる場合があります:

CXP-12フレームグラバー / インターフェースカード上のEnhanced Applets#

BaslerのフレームグラバーでPGI画像最適化を有効にするには:

  • カメラがBayerモードに設定されていること、およびインターフェースカード/フレームグラバーでのデベイヤー処理の実行で説明されているように、デベイヤー処理がフレームグラバー側で実行されることを確認してください。

  • 以下のいずれかのパラメーターがデフォルト値以外に設定されており、フレームグラバーを使用して画像のデベイヤー処理を行う場合、PGI 画像最適化は自動的に有効になります:

    • NoiseReduction
    • SharpnessEnhancement

PGI画像最適化の設定#

PGI機能セットを有効にすると、個々の画像最適化プロセスを設定できます。

利用および設定できる画像最適化は、アプレットおよびフレームグラバー / インターフェイスカードによって異なります。

ノイズ低減の設定#

この最適化がカメラで設定可能な場合は、 NoiseReduction パラメーターを設定して、目的の Noise Reduction を指定します。パラメーターの値が大きいほど、より多くのノイズが低減されます。

この最適化が設定不可能な場合、Noise Reduction は自動的に適用されます。

ノイズ低減は、鮮明度の向上とともに使用することをお勧めします。このパラメーター値が高すぎると、画像の微細な構成が不明確になったり、消えたりすることがあります。

鮮明度の向上の設定#

この最適化がカメラで設定可能な場合は、 SharpnessEnhancement パラメーターを設定して、目的のシャープネスレベルを指定します。パラメーターの値が大きいほど、より多くのシャープネスが適用されます。

この最適化を設定できない場合は、鮮明度は自動的に改善されます。

ほとんどの場合、低いパラメーター値を設定するとともにノイズ低減を併用した場合に最適な結果が得られます。

5×5デベイヤリングの設定#

PGI機能セットが有効になっている場合、5×5デベイヤー処理が自動的に実行されます。この最適化の設定を変更することはできません。

カラーアンチエイリアスの設定#

PGI機能セットが有効になっている場合、カラーアンチエイリアシングが自動的に実行されます。この最適化の設定を変更することはできません。