Tclスクリプトの例# VisualAppletsのインストール環境には、Tclスクリプトのサンプルセットが用意されています。 You find them in the following directory: <YourVisualAppletsInstallationDirectory>/Examples/AdvancedVAFunctions/Tcl Scripting サンプルには、スクリプトの各部分について詳しく説明したノートが含まれています。 このページは役に立ちましたか? ご意見ありがとうございます。 ご意見ありがとうございます。ぜひ、このページの改善に関するご意見をフィードバックフォームからお寄せください。