コンテンツにスキップ

プログラムウィンドウ (microDiagnostics)#

microDiagnosticsの起動#

microDiagnosticsを起動するには、スタートメニューの microDiagnostics エントリをクリックします。

次のプログラムウィンドウが開きます。

プログラムウィンドウ

ボード一覧#

上側のペインには、ホストコンピュータにインストールされているすべてのBaslerフレームグラバーに関する情報が表示されます。

この情報には以下が含まれます。

  • Type:特定のグラバーモデル
  • Board ID:画像取込システム内の個別フレームグラバーのボードID。Framegrabber APIを使用する際に重要となります。
  • Serial:個別フレームグラバーのシリアル番号。
  • Firmware Version:フレームグラバーで使用されているファームウェアのバージョン。
  • Driver Version:現在インストールされているデバイスドライバーのバージョン番号。
  • License:特定のフレームグラバー用にインストールされているライセンス。
  • Security Code:個別ライセンス用の特殊ライセンス。
  • PCI Express Speed:フレームグラバーが接続されているPCIeスロットの機能に関する情報。

ボード

情報

ボード番号の順序を再整理できます。ボードの並べ替えを参照してください。

プログラムウィンドウの下部#

プログラムウィンドウの下部を使用して、最近実行したテストのテスト結果を表示できます。

情報

プログラムの起動時、このペインにはシステムで検出されたフレームグラバーに関する情報が表示されます(カテゴリ Log)。

情報を表示するには:

  1. 上側のペインでフレームグラバーボードを選択します。
  2. 左側のペインでテストのカテゴリを選択します。
  3. 右側のペインには、このカテゴリで最後に行ったテストの結果が表示されます。

試験結果