コンテンツにスキップ

その他のタスク (microDiagnostics)#

ボードの再並べ替え#

ホストコンピュータ内の各フレームグラバーには、固有のボードIDがあります。ボードIDは、Framegrabber APIでフレームグラバーハンドルとして使用されます。

ボードIDはmicroDiagnosticsに表示されます:

microDisplay X: ボード ID

番号付けは、必ずしもコンピューター内のフレームグラバーの順序に対応しているわけではありません。microDiagnosticsのTools -> Re-Sort Boardsオプションを使用して、ボードIDを付け替えることができます。

1つのシステム内で複数のフレームグラバーのDMA転送を管理するために、各ボードのDMAチャネルを処理するためのDMAインデックス(DmaIndex)を利用できます。

システム内のフレームグラバーボードの順序を変更できます。これを行うには、個々のフレームグラバーボードに新しいボードIDを割り当てるだけで十分です。

フレームグラバーボードを並べ替えるには:

  1. メニューからTools -> Re-Sort Boardsを選択します。
  2. Board IDフィールドをダブルクリックします。
  3. 指定するボードIDを入力します。指定したボードIDは、現在のボードIDの背後にある括弧内に表示されます:

    割り当てられたボード ID

    並べ替えを行う他のすべてのボードについても同様に操作します。各IDが重複して使用されないように注意してください。4. Saveボタンをクリックします。

    IDの変更はログファイルに記録されます。

    ログファイルのID変更

microDiagnosticsを再起動すると、フレームグラバーボードの一覧に新しい順序が表示されます:

ボード順序リスト

プログラマブルフレームグラバーのライセンス認証#

次の場合、プログラマブルフレームグラバー(marathon VCX-QP、marathon VCL、marathon VCLxなど)のライセンス認証を行う必要があります:

  • 3D-StereoVisionなどの特定のVisualAppletsアプリケーションを使用している場合。これには、個別のFramegrabber SDKライセンスが必要です。

ライセンス情報は、Baslerまたはお近くの販売代理店から直接入手できます。

フレームグラバーのライセンス認証を行うには:

  1. ライセンス認証を行うボードを選択します。

    ライセンスを付与するボードの選択

  2. メニューからTools -> License Boardを選択します。

    ライセンス ボード

  3. 開いたダイアログに、受け取ったライセンスを入力します。

  4. Loadをクリックして、フレームグラバー上の対応するメモリにライセンス情報を書き込みます。