コンテンツにスキップ

初期システムテスト (microDisplay X)#

Baslerでは、インストールが機能しているかどうかを確認するために、最初のシステムテストを実行することを推奨しています。

情報

このセクションのスクリーンショットには、アップレットを備えたCXP-12フレームグラバーが表示されています。ただし、画像を取り込むための基本的な手順は、すべてのフレームグラバーで同じです。

システムテストの実行#

システムテストを実行するには:

  1. コンピューター上で microDisplay X を起動します。
  2. 左上隅のリストから、使用するフレームグラバーを選択します。
    ツールチップには、フレームグラバーに関する追加情報が表示されます。

    フレームグラバーの選択

    フレームグラバーを選択すると、下部のペインにアプレットのリストが表示されます。

    アプレットリスト

    情報

    アプレットが表示されない場合は、Managging Applets (microDiagnostics)の説明に従って、ホストコンピュータにフレームグラバーモデル用のアプレットセットをインストールします。インストール後、microDisplay XでFile -> Rescan Appletsを選択します。

  3. アプレットのリストからアプレットを選択します。
    ツールチップには、各アプレットに関する追加情報が表示されます。

    アプレットの選択

    選択するアプレットは、接続されているカメラ(フレームグラバーあたりの接続カメラ数、エリアスキャンまたはラインスキャンなど)に対応している必要があります。

    太字で表示されているアプレット名は、現在フレームグラバーでアクティブになっているアプレットです。

    黒字で表示されているアプレットは、選択したフレームグラバーで現在利用可能なアプレットです。

    アップレットが利用可能になるのはどのような場合ですか?

    • On imaWorx および imaFlex フレームグラバーでは、Appletはコンピューターのファイルシステム(Framegrabber SDKのインストールディレクトリ、サブディレクトリのDLLまたはHardware Applets)で利用可能になり次第、使用できるようになります。Appletが存在しない場合は、使用するAppletが含まれているAppletインストーラーを実行するか、VisualAppletsで作成したAppletが必要な場合は、Appletファイル(*.hap)をFramegrabber SDKインストールのHardware Appletsフォルダーにコピーします(例: ...\Basler\FramegrabberSDK5.x.x\Hardware Applets\*.hapを使用します。
    • marathonフレームグラバーでは、Appletはフレームグラバーにフラッシュされるとすぐに使用できるようになります。使用するAppletがまだフレームグラバーにフラッシュされていない場合は、Appletの管理(microDiagnostics)の手順に従ってフラッシュしてください。
  4. アップレット名をダブルクリックして、アップレットをロードします。

    アプレットの読み込み

    アプレットが読み込まれます。アプレットの取り込みプロセス (対応するカメラおよびDMAポートを含む) が左側のペインに表示され、DMA出力がビューペイン (Acquisition Channelタブ) に表示されます。

    取り込みプロセス

    アプレットで定義されているプロセスごとに、カメラの IN ポート(Cam 0、Cam 1、…)と DMA の OUT ポート(DMA 0、DMA 1、…)を持つ対応する取り込みプロセスが表示されます。

    取り込みプロセス

    DMA ラインのツールチップ(左側のパネル)には、最も重要なアプレットの機能と設定に関する情報が表示されます。

    DMAラインのツールチップ

    指定したアプレットプロセスに別のカメラを接続するには、[Cam] ラインの Edit ボタンをクリックし、接続するカメラを選択します。その後、そのカメラがプロセスの [Cam] ラインに表示され、以前接続されていたプロセスの [Cam] ラインからは消去されます。

  5. カメラが接続され、検出されていることを確認してください。検出されたカメラ(画像ソース)は緑色でマークされます。

    DMAラインのツールチップ

  6. カメラが検出されない場合は、www.windowscentral.comの説明に従って Windows の高速スタートアップオプションを無効にしてください。

    情報

    お手元にカメラがない場合は、カメラの代わりに Camera Simulator を画像ソースとして使用できます。手順は以下の通りです。

    1. DMAラインをクリックして、プロセス(acquisition channel)の入力ソースを設定します。
    2. 下の Parameter Selection ペインで、Parameter Camera Simulator のオプションを開きます。Image Source に移動し、値のリストから Generator を選択します。
    3. プロセスの [Cam] ラインに緑色の円が表示され、取り込みチャンネルの入力に画像ジェネレーターが接続されているという情報が表示されます。
  7. 開始するプロセスのDMAラインをクリックします。対応するDMA出力表示ペイン(Acquisition Channelタブ)が有効になります。

    DMA出力表示ペイン

  8. Grab ボタンをクリックして取り込みを開始します。
    システムが正しくインストールされていれば、取り込まれた画像が対応するDMA出力表示ペインに表示されます。

    画像表示

  9. アキースジションを停止するには、Stopボタンを使用します。

  10. 必要に応じて、テスト用のアップレットとカメラを設定できます。これを行うには、DMAラインをクリックします。下のペインでアップレットパラメータを設定します:

    アプレットパラメータの設定

    パラメータ/値をダブルクリックまたは右クリックして、利用可能な値のリストまたは入力フィールドを表示します。

  11. 最初のシステムテスト用のカメラパラメータを設定するには、Camラインをクリックします。下のペインでカメラパラメータを設定します。

    カメラのパラメーター設定

    利用可能なすべてのパラメータを表示するには、VisibilityをGuruに設定します。

    または、カメラの設定の説明に従ってカメラ設定を構成することもできます。