コンテンツにスキップ

パラメータへのアクセスFramegrabber API ( microDisplay X )#

Framegrabber APIを介して、すべてのフレームグラバーおよびGenICam互換カメラのPropertyにアクセスできます。

microDisplay Xでは、各Propertyのgetter/setterコード例が提供されます。

Propertyのgetter/setterコード例を表示するには:

  1. microDisplay Xを起動します。
  2. 左上の隅にあるリストから、使用するフレームグラバーを選択します。
  3. リストされたappletのいずれかをダブルクリックして選択します。appletがロードされます。
  4. アクティブな取得チャンネル(DMA)または接続されたカメラ(Cam)を選択します。

    パラメータの詳細

  5. Propertyを選択します。

  6. 「詳細」ボタンをクリックしてください。
    新しいダイアログが開き、追加のパラメータ情報とサンプルコードが表示されます。
  7. 表示されているコードをクリップボードにコピーするには、 「クリップボードにコピー」ボタンをクリックしてください。

    パラメータの詳細