コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

I/Oボード#

Baslerでは、さまざまな用途やカメラシリーズに対応するI/Oボードを提供しています。

  • Baslerは、dart Classic/R/Eカメラ向けのI/Oボードとアクセサリーを提供しています。I/Oボードの利点として、カメラのGPIOラインへのアクセスの簡素化や、より高い電圧レベルでの動作への対応などが挙げられます。
    dart I/Oボードの全製品ラインナップをご覧になるには、Baslerウェブサイトをご覧ください。
  • Baslerは、GMSLアダプターボード(デシリアライザーボード)を含むGMSLアダプターキットを提供しています。GMSLアダプターキットを使用することで、最大4台のBasler ace 2 GMSLカメラをNVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kitで評価できます。

使用可能なドキュメント#

特定の製品に関するドキュメントについては、以下の対応するリンクをクリックしてください。

Basler dart I/Oボード

Basler GMSLアダプターキット(GMSLアダプターボードを含む)