コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

ライト同期ケーブル#

Baslerライト同期ケーブルを使用すると、カメラと外部照明(Baslerライトなど)の間で正確なトリガーと同期が可能になります。

Baslerでは、さまざまな長さやコネクタタイプのLight Sync Cablesを提供しています。

Basler Light Sync Cablesは、インテリジェントライトコントロール(ILC)機能を備えたBasler照明向けに設計されており、さまざまな長さやバリエーションを取り揃えています。従来のBasler照明および新しいBasler照明に関する一般的な情報については、Illuminationトピックを参照してください。

使用可能なドキュメント#

使用するカメラや照明などの要件に応じて、Baslerでは2種類のLight Sync Cablesを提供しています。

M8コネクタ付きLight Sync Cables#

M8コネクタ付きBasler Light Sync Cablesのドキュメントについては、以下の対応するリンクをクリックしてください。

ケーブル M8-6P-M、M8-4P-F、オープン

M12コネクタ付きLight Sync Cables#

M12コネクタ付きBasler Light Sync Cablesのドキュメントについては、以下の対応するリンクをクリックしてください。

ケーブル M8-6P-M、M12-5P-F、オープン

情報

Basler SWIRおよびBasler UV照明にはM12 5ピンコネクタが装備されていますが、その他のすべてのBasler照明ではM8 4ピンコネクタが使用されています。コネクタのタイプは異なりますが、どちらも配線(ピン配置)は同じです。

CONEC製の次のコネクタモデルが使用されています:

  • M12 5ピンコネクタ(Basler SWIR / UV ライト):製品番号 43-01013
  • M8 4ピンコネクタ(その他すべての Basler ライト):製品番号 42-01033