ケーブル#
Baslerは、他の大手メーカー製のパートナーケーブルだけでなく、独自のケーブル製品であるBaslerケーブルをご用意しています。あらゆるケーブルは、Baslerカメラに完全に対応していることがテストで確認されていますが、BaslerケーブルはBaslerカメラに特化して設計されており、Basler専用に製造されています。
Baslerケーブルには、StandardおよびPremium製品ラインがあります。製品名の末尾にある「S」または「P」は、ケーブルが属する製品ラインを示します。例えば、Basler Power-I/O Cable、HRS 6p/オープン、SはStandardレンジのケーブルです。
ケーブルをカスタマイズできるように、Baslerは、オープンエンドケーブルと、少数ですがコネクターをご用意しています。

アプリケーションに適したケーブルを見つけるには、Baslerウェブサイトを参照してください。