コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler同期ケーブル#

Baslerでは、さまざまな用途に向けて、先端がオープン仕様の多様な長さの同期ケーブルを提供しています。

Basler同期ケーブルは、Baslerライト、パートナー製液体レンズ、および一部のパートナー製電動レンズの精密なタイミング制御と連動制御のために設計されています。これらのケーブルにより、カメラ、ライト、レンズ間の確実な信号同期が保証されます。

高品質な同期ケーブルは、最適な露出、照明タイミング、レンズ作動を実現するために不可欠です。

使用可能なドキュメント#

適した同期ケーブルを見つけるには、Baslerウェブサイトをご覧ください。

Baslerでは、さまざまなレベルのデバイス統合と制御をサポートするために、3種類の同期ケーブルを提供しています。

  • レンズ同期ケーブル
  • ライト同期ケーブル
  • ビジョン同期ケーブル

レンズ同期ケーブル#

Baslerレンズ同期ケーブルは、Baslerカメラとオートフォーカスレンズ(アイリス、フォーカス、ズームなど)の精密なトリガーおよび同期に使用できます。

Baslerレンズ同期ケーブルのドキュメントについては、次のリンクをクリックしてください:レンズ同期ケーブル

ライト同期ケーブル#

Baslerライト同期ケーブルを使用すると、カメラと外部照明(Baslerライトなど)の間で正確なトリガーと同期が可能になります。

Baslerライト同期ケーブルのドキュメントについては、次のリンクをクリックしてください:Baslerライト同期ケーブル

ビジョン同期ケーブル#

Baslerビジョン同期ケーブルを使用すると、カメラ、Baslerライト、およびパートナー製液体レンズまたはパートナー製電動レンズの間で正確なトリガーと同期が可能になります。

Baslerビジョン同期ケーブルのドキュメントについては、次のリンクをクリックしてください:ビジョン同期ケーブル