内蔵コントローラー付き Basler ライトの操作#
両方の Light Control のモードで、同じコネクタのピン配列とピン番号が使用されます。信号ピン (ピン 3) の機能は、選択されたライトデバイスの動作モード (連続またはストロボモード) によって異なります。
情報
Trigger Control と Intelligent Light Control Mode では、同じコネクタのピン配列とピン番号が使用されます。ほとんどの場合、モード間の切り替えに配線の変更は必要ありません。配線の変更が必要となるケースの詳細については、Basler Lights トピックの Pin Assignment Changes in Light Revision 05 セクションを参照してください。
I/Oコネクタのピン配列#
情報
Basler ライトをカメラモデルに接続する方法については、カメラのトピックを参照してください。カメラのトピックは、エリアカメラおよびラインスキャンカメラセクションにあります。カメラのトピック内の「Physical Interface」セクションでは、I/O ラインの総数、ラインの形式 (フォトカプラ絶縁またはGPIO)、およびピンアサインについて説明しています。
コネクターのピン番号#

情報
Basler SWIRおよびBasler UV照明にはM12 5ピンコネクタが装備されていますが、その他のすべてのBasler照明ではM8 4ピンコネクタが使用されています。コネクタのタイプは異なりますが、どちらも配線(ピン配置)は同じです。
CONEC製の次のコネクタモデルが使用されています:
- M12 5ピンコネクタ(Basler SWIR / UV ライト):製品番号 43-01013
- M8 4ピンコネクタ(その他すべての Basler ライト):製品番号 42-01033
トリガーコントロールモード#
Trigger Control では、ライトは信号ピン (ピン 3) に印加される電気的なトリガー信号に直接反応します。配線に応じて、ライトは連続動作またはトリガー制御によるストロボ動作のいずれかで動作させることができます。プロトコル通信が不要なため、非常に短いパルス幅と最小限のレイテンシーを実現できます。
トリガー信号は、ExposureActive、UserOutput などのカメラ出力、またはその他の外部 Trigger Source から提供できます。
Trigger Control Mode セクションでは、連続動作またはトリガー制御によるストロボ動作で Basler ライトの内蔵コントローラーを使用するための回路図例と接続情報を提供しています。
情報
ライトモデルの電気的要件については、お使いのライトの製品トピックを参照してください。
ピンアサイン (Trigger Control Mode)#
ピンアサインは、ライトを連続動作させるか、ストロボライト動作させるかによって異なります。
注意 – ピンを正しく接続しないと、ライトが損傷するおそれがあります。
確実に次の表の説明に従ってピンを接続してください。指定以外の接続を行うと、ライトが損傷するおそれがあります。
| ピン | 連続動作 | ストロボモード (ILC なし) | ストロボモード (ILC あり) | ケーブル M8(アキシャル)の配線色 注文番号: 2200000898, 2200000899, 2200000900 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 茶色 |
| 2 | 接続なし | 接続なし | 接続なし | White |
| 3 (信号) | 24 VDC | トリガーソース(5~24VDC) | Trigger source (2.4~24 VDC) | 青 |
| 4 | アース/LED(-) | アース/LED(-) | アース/LED(-) | Black |
| 5 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | - |
ピン 5 は、5 ピンの M12 コネクタを装備した SWIR および UV ライトでのみ使用されます。
連続動作ダイアグラム#
次の図は、Trigger Control および連続動作で使用されるライトの一般的な配線図を示しています。
ライトを連続動作させるには、信号ピン (ピン 3) を 24 VDC に常時接続します。これによりトリガー入力がアクティブな状態が維持され、LED が点灯し続けます。
ストロボ動作ダイアグラム#
次の図は、Trigger Control Modeおよびストロボ動作で動作するライトの一般的な配線図を示しています。
NPNシンキング(オープンコレクタ)出力からのトリガーによるストロボ動作の場合、ラインはプルアップ抵抗によってプルアップ状態に維持されます。ILC(Intelligent Light Control)搭載のBaslerライトを使用する場合、BaslerカメラのGPIOのプルアップ抵抗で十分です。そうでない場合は、外付け抵抗(>=3V3 VDC)が必要です。
トリガー信号がPNPソーシング出力から供給されており、その出力がプッシュプルドライバではない場合は、プルダウン抵抗を追加してLowレベルが1 VDCを下回るようにしてください。
インテリジェントライトコントロールモード#
Intelligent Light Control Modeでは、互換性のあるカメラがSLPプロトコルを介してライトを制御します。カメラは、BaslerのLight Control機能を介して、トリガー、タイミング、輝度設定、診断、および監視機能を管理します。Trigger Control Modeとは異なり、通常動作に直接のトリガー信号は必要ありません。
情報
お使いのライトモデルの電気的要件については、Basler Lightの製品トピックを参照してください。
情報
Intelligent Light Control Modeは、特殊なライトバリアントでのみ使用できます。Intelligent Light Control Modeを使用するには、Intelligent Light Control(ILC)を搭載したBasler Lightが必要です。不明な点がある場合は、お近くのサポートにお問い合わせください。
ピンアサイン (Intelligent Light Control Mode)#
| ピン | Intelligent Light Control Mode (ILCのみ) | ケーブル M8(アキシャル)の配線色 注文番号: 2200000898, 2200000899, 2200000900 |
|---|---|---|
| 1 | 24 VDC | 茶色 |
| 2 | 接続なし | White |
| 3 (信号) | SLP信号(ライン3) | 青 |
| 4 | グラウンド | Black |
| 5(M12のみ) | 未使用 | - |
回路図 (Intelligent Light Control Mode)#
Trigger Control と Intelligent Light Control Mode の切り替え#
Trigger Control ModeとIntelligent Light Control Modeでは、同じ配線を使用します。そのため、物理的な接続を変更することなく、2つのライト制御モードを切り替えることができます。
情報
オーバードライブ機能は、Intelligent Light Control(ILC)モードとTrigger Control Modeの両方で使用できます。これらのモード間で切り替える際、設定されたオーバードライブ設定は有効なまま保持されるため、パラメータを再設定する必要はありません。
オーバードライブは両方のOperating Modeで使用できますが、Trigger Control ModeではIntelligent Light Control(ILC)モードよりも高いフラッシュ周波数を実現できるため、迅速な光パルスを必要とする高速アプリケーションに特に適しています。
安全な動作を確保するため、統合された保護メカニズムが動作条件を継続的に監視し、オーバードライブ設定が適用されている場合でもLEDの損傷を防ぎます。
Trigger Control ModeとIntelligent Light Control Modeを切り替えるには:
デフォルトでは、Basler Lightは電源投入後にTrigger Control Modeで起動します。
互換性のあるカメラがライトを検出し(カメラ列挙)、Light Control機能が有効になると、ライトは自動的にIntelligent Light Control Modeに切り替えます。このモードでは、カメラがすべての照明機能の制御を引き継ぎます。
Trigger Control Modeに戻すには:
- 次の設定を行って Light Control 機能を無効にします。
BslLightDeviceOperationModeパラメータをOff. - ライン3(信号)を10 ms以上Lowレベルに維持します。
Intelligent Light Control Modeに戻すには:
- を有効にし、 Light Control 機能を無効にします。
BslLightDeviceOperationModeパラメータをOnそして、ライトデバイスを再度列挙します。
情報
オーバードライブ機能の使用後にIntelligent Light Control(ILC)モードに戻す際、基盤となるシステム設計に起因して、「DutyCycleOrPulseLength」エラーが報告されます。この動作は想定されるものであり、故障ではありません。このエラーメッセージは安全に無視してかまいません。
情報
モードを切り替える際、明るさとオーバードライブの設定は保持され、Trigger Control Modeに戻った後も光出力に影響を与える可能性があります。
情報
デバイスのステータスモニタリング機能と、マルチライト設定における個別のLight Controlは、インテリジェントLight Controlモードでのみ利用可能であり、トリガーコントロールモードではサポートされていません。
ハートビート信号と呼ばれる仕組みを使用したステータスモニタリングにより、カメラは接続されているLEDデバイスの稼働ステータスを監視できます。この機能は、通信障害の検出や、LEDから提供されるデバイスステータスおよびエラー状態の報告を行います。これにより、カメラアプリケーションは、接続の切断、利用不可、LEDデバイスの誤動作などの問題を特定し、それに応じた対応をとることができます。
モニタリング情報は、SLP通信チャネルを介してLEDデバイスからカメラへと送信されます。
詳細情報#
- Light Control (ace U/L)
- ace 2、boost R、およびdart Mカメラ向けのLight Control
- Basler SLP Strobe Controller
- ライト同期ケーブル
- ビジョン同期ケーブル