コンテンツにスキップ

注意事項とクリーニング(Basler Standard Light)#

Basler Standard Lightを使用する前に、このトピックの情報をよくお読みください。

注意事項#

警告 – 感電および火災の危険

承認されていない電源装置は、感電、火災、またはその両方の原因となる場合があり、重傷や死亡につながるおそれがあります。

  • 安全特別低電圧(SELV)および制限電源(LPS)またはElectrical Source 1(ES1)および電力源2(PS2)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源装置を使用する場合は、上記の要件を満たしている必要があります。
警告 – 目の負傷の危険

光を直接見ると、目を負傷するおそれがあります。

  • 光を直接見ないでください。
  • メンテナンスの前に、ライトをオフにする必要があります。
  • Make sure to wear proper eye protection when using SWIR lights.
警告 – 火災の危険

十分な熱放散がない場合、または過度のデューティーサイクルでライトをストロボモードで動作させる場合、表面温度が60°C(140°F)を超えることがあり、火災の原因になる場合があります。

  • 十分に放熱してください。
  • 可燃性物質をライトに近づけないでください。
注意 – 電圧が指定範囲から外れると、ライトが損傷するおそれがあります。

電気仕様を超えると、ライトが破損したり、LEDの寿命が大幅に短くなったりすることがあります。

注意 – 正しく使用しないと、ライトが損傷するおそれがあります。
  • ライトは必ず室内で使用してください。

  • 設置や操作中に、ライトに機械的応力をかけないようにしてください。

ライトのクリーニング#

注意 – 不適切なクリーニング剤を使用すると、ライトが損傷するおそれがあります。
  • 不適切なクリーニング剤を使用すると、ライトの表面が変色したり劣化したりするおそれがあります。

  • ライトの清掃には、標準のガラスクリーナーと柔らかいクリーニング用クロスのみを使用してください。