コンテンツにスキップ

回路図(Basler Standard Light)#

このトピックでは、ライトの内部コントローラーを使用するための回路図と、Basler Standard Lightを外部回路に接続するための回路図の例を示します。

情報

ライトモデルの電気的要件については、お使いのライトの製品トピックを参照してください。

内部コントローラー#

連続動作#

The following diagram shows a typical circuit when using the internal controller for continuous operation.

安定したライトの動作

ストロボライトの操作#

次の図は、内部コントローラーを使用してストロボモードでライトをトリガーする場合の一般的な回路を示します。

NPNシンク出力付きトリガーライト

PNPソース付きトリガーライト

外部コントローラー#

次の図は、外部コントローラーを使用する場合の一般的な回路を示します。

外部コントローラーを使用した操作