外部コントローラーを使用した Basler Lights の操作#
外部コントローラーを使用する場合、Basler light は次のコントロールモードのみをサポートします:
外部コントロールモード
外部コントロールモードでは、外部 LED コントローラーがライトに供給される電流を直接制御します。
このトピックでは、外部コントロールモード(外部 LED コントローラーを使用)で Basler Light を操作するための配線と、回路図のサンプルについて説明します。その他のライトコントロールモードについては、内部コントローラーを使用した Basler Lights の操作のトピックを参照してください。
情報
ライトモデルの電気的要件については、お使いのライトの製品トピックを参照してください。
通知 – コントローラーで誤った電流値を設定すると、ライトが破損する恐れがあります。
ライトのトピックの電気的仕様(Electrical Specifications)の表に記載されている通りに、最大電流とデューティサイクルが設定されていることを確認してください。
警告 – 感電の危険
電源が入った状態で Basler Light を接続すると、感電、火災、またはライトの破損につながる恐れがあります。Basler Light を接続する前に、電源がオフになっていることを確認してください。
I/O コネクターのピン配置(外部コントロールモード)#
注意 – ピンを正しく接続しないと、ライトが損傷するおそれがあります。
以下の表に記載されている通りにピンを確実に接続してください。不適切な配線はライトを損傷する恐れがあります。
| ピン | 外部コントローラー (ILC なし) | 外部コントローラー (ILC 付き) | ケーブル M8(アキシャル)の配線色 注文番号: 2200000898, 2200000899, 2200000900 |
|---|---|---|---|
| 1 | 接続なし | LED(+) | 茶色 |
| 2 | LED(+) | LED(-) | White |
| 3 (信号) | 接続なし | 接続なし | 青 |
| 4 | アース/LED(-) | 接続なし | Black |
| 5(M12のみ) | 未使用 | 未使用 | - |
ピン 5 は、5 ピンの M12 コネクタを装備した SWIR および UV ライトでのみ使用されます。
情報
インテリジェントライトコントロール(ILC)機能のない Basler Lights に関する情報については、こちらをクリックして Basler 製品ドキュメントのオフラインリリースバージョンをダウンロードしてください。
情報
Basler ライトをカメラモデルに接続する方法については、カメラのトピックを参照してください。カメラのトピックは、エリアカメラおよびラインスキャンカメラセクションにあります。カメラのトピック内の「Physical Interface」セクションでは、I/O ラインの総数、ラインの形式 (フォトカプラ絶縁またはGPIO)、およびピンアサインについて説明しています。
回路図#
ILC 付きライトの接続#
次の図は、ILC(インテリジェントライトコントロール)付きの Basler Light で外部コントローラーを使用する場合の一般的な回路例を示しています。