コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

コントローラーの種類と Light Control モード#

アプリケーションに応じて、Basler Lightは、ライトに統合された内蔵コントローラー、または外部 Light Controllerによって動作させることができます。

選択したコントローラーの種類によって、利用可能な Light Control モードが決まります。

適切なモードの選択は、ライトの制御方法やアプリケーションに必要な機能のレベルによって異なります。内蔵コントローラーと利用可能な Light Control の種類を参照してください。

旧世代のライトと新しいBasler Lights#

情報

旧世代のBasler Lightsと新しいBasler Lights:

  • 旧世代のBasler Lightsは、ILCなし(Intelligent Light Controlなし)のライトでした。これらのライトには、制御用の独立したコントローラが必要でした。
    旧世代のILCなしBasler Lightsに関するマニュアルは、現在のBasler Product Documentationには含まれてなくなりました。これらの製品に関する情報が必要な場合は、こちらをクリックしてダウンロードできる、以前のバージョンのオフラインマニュアルを参照してください。
  • どのタイプのライトが設置されているかを確認するには、Basler Lightに記載されているリビジョン番号(例: 2200000841-05)を確認します。注文番号の後の最後の2桁は、ライトのリビジョンを示しています。リビジョン05以降は、Intelligent Light Control(ILC)を備えた、つまりコントローラが統合されたBasler Lightsを示します。リビジョン番号が05未満の場合は、ILCを持たず、したがってコントローラが統合されていない旧世代のBasler Lightsを示します。

ピン配置の変更#

情報

Intelligent Light Control(ILC)を持たない旧世代のBasler Lightsから、ILCを備えた現在のBasler Lightsにかけて、ピン配置が変更されています。

配線の適応が必要な場合

  • レガシーなBasler Lightを、ILC(Intelligent Light Control)付きの新しいBasler Lightに交換し、かつ外部コントローラー(Basler SLP Controllerまたはサードパーティ製コントローラー)を使用する場合、ピンアサインをそれに合わせて調整する必要があります。これは、ILC付きBasler LightsのピンアサインがレガシーなBasler Lightsのピンアサインとは異なるためです。
    レガシーなピンアサインをそのまま使用した場合、新しいライトは点灯しません。
  • ライトを接続する際に、正しいピン配置を使用していることを確認してください。

さまざまなユースケースにおけるピン配置の情報については、Operating Basler Lights with Internal ControllerまたはOperating Basler Lights with External Controllerのトピックを参照してください。

内蔵コントローラーと利用可能な Light Control の種類#

Basler Lightに統合されたコントローラーを使用する場合、外部 Light Controllerは不要です。アプリケーションに応じて、次のいずれかのLight Control モードでライトを操作できます。

トリガーコントロールモード#

シンプルかつ直接的な照明セットアップを行いたい場合は、トリガーコントロールモードを使用します。
このモードでは、専用のトリガー入力を通じてライトが制御され、周辺機器制御プロトコルは使用されません。ライトはトリガー信号の状態に追従します。

  • トリガーHIGH(信号ピン/ピン3で > 2.8 V):ライトON
  • Trigger LOW (< 1.4 V on the signal pin/pin 3): Light OFF

The trigger signal can be provided by a camera output (for example, Exposure Active or User Output) or by another external trigger source. Because the light reacts directly to the electrical trigger signal with no further communication, a fine pulse resolution and high strobe frequencys can be achieved. <!–_SK: Beide Modes (ILC und Trigger) reagieren nahezu gleich schnell, die Auflösung des ILC-Strobes beträgt aber 10µs und die FPS ist auf ~200Hz begrenzt >

主な特徴

  • 外部コントローラーが不要
  • 互換性のあるカメラが不要
  • ハードウェアベースの直接トリガー
  • 非常に短いトリガーパルスが可能
  • ライトからのステータスフィードバックなし
  • 複数のライト間でのビルトイン同期なし
  • 高度なライト管理機能なし

一般的なユースケース

カメラやPLCが照明を直接トリガーし、シンプルで決定論的なセットアップが必要とされるアプリケーション。

要件

ピン配置や回路図の例などの詳細については、Operating Basler Lights with Internal ControllerトピックのTrigger Control Modeセクションを参照してください。

インテリジェントライトコントロールモード#

カメラ側で照明システムを制御および設定したい場合は、インテリジェントライトコントロールモード(ILC)を使用します。このモードでは、互換性のあるカメラがSLP(Standard Light Protocol)を介してライトと通信します。ライトはカメラのGenICamインターフェースを通じて設定および制御されます。インテリジェントライトコントロールモードでは、ピン3が専用の通信ラインとして機能します。SLPコマンドは同じライン上で送信されるため、追加の信号接続を必要とせずに接続デバイス間での通信が可能になります。

トリガーコントロールモードとは異なり、カメラが能動的にライトを管理し、高度な照明機能にアクセスできます。

主な特徴

  • 外部コントローラーが不要
  • 互換性のあるカメラが必要
  • GenICamによるカメラ制御動作
  • 最大4つのライトの独立制御
  • ステータスフィードバックとデバイスモニタリング
  • ハートビート監視
  • 内蔵オーバードライブ機能
  • ソフトウェア設定可能なパルス生成

一般的なユースケース

カメラから直接照明の設定、監視、制御を行う必要がある統合ビジョンシステム。

要件

ピン配置や回路図の例などの詳細については、Operating Basler Lights with Internal ControllerトピックのIntelligent Light Control Modeセクションを参照してください。

外部コントローラーと利用可能な Light Control の種類#

インテリジェントライトコントロール(ILC)搭載のBasler Lightを、SLP機能を持たないライトコントローラーに依存する既存システムに統合する場合は、外部コントローラーを使用します。この場合、ライトはExternal Control Modeでのみ動作させることができます。

外部コントロールモード#

このモードでは、ライトはSLP機能を持たない専用の外部コントローラーに接続されます。コントローラーは、タイミング、電流レベル、保護機構、オプションのオーバードライブ機能を含むすべての動作パラメータを決定します。システムの性能は、選択したコントローラーによって完全に異なります。

主な特徴

  • 外部コントローラーが必要です
  • タイミングと電流の制御は外部で処理されます
  • コントローラー固有の機能とパフォーマンス
    External Control Modeで利用できる機能(内蔵オーバードライブや時間分解能など)は、選択するコントローラーによって完全に異なります。
  • 過酷なストロボアプリケーションに最適
  • ユーザーはライトの電気的制限値への適合を確保する必要があります。

一般的なユースケース

特殊なストロボ制御、カスタムタイミング、または高度な照明管理を必要とする高性能なマシンビジョンアプリケーション。

要件

Operating Basler Lights with External ControllerトピックのExternal Control Modeセクションには、外部制御モードでBasler Lightと外部LEDコントローラーを使用するためのサンプル回路図と接続情報が記載されています。

適切な Light Control モードの選択#

設定する場合 推奨される Light Control Mode
ハードウェアトリガー信号でライトを直接切り替える トリガーコントロールモード
互換性のあるカメラからライトを設定および制御する インテリジェントライトコントロールモード
別個の外部LEDコントローラーを使用する 外部コントロールモード

ライトのリビジョン05におけるピン配置の変更#

情報

Basler Light リビジョン05で導入されたピン配置の変更については、Basler Lightsトピックを参照してください。

詳細情報#

Installation (Basler Lights)。