Basler Camera Lights#
Basler Camera Lightsには、pylon Camera Software Suite経由でLight Control Feature Setにアクセスできるコントローラーが内蔵されています。これにより、外部コントローラーなしで、ライトとBaslerカメラ(ace Uまたはace L)間の直接通信が可能になります。ライトは、連続モード、ストロボモード、またはオーバードライブモードで操作できます。
Basler Camera Lightsは、Baslerカメラ専用に設計されており、CCSにより製造されています。Basler Camera Lightsについてご質問がある場合は、CCSの問い合わせ先を参照してください。
LEDは赤、白、青の3色から選択できます。製品名の末尾にある「R」、「W」、または「B」はLEDの色を示します。たとえば、BaslerカメラライトバーBCL100x15Rには赤のLEDがあります。
アプリケーションに適したカメラライトを見つけるには、Baslerウェブサイトにアクセスしてください。
ライトの種類#
- バーライト(BCL-100X15x、BCL-150X15x、BCL-200X15x)
- Ring Lights(BCR-50x、BCR-70x、BCR-90x)
- バックライト(BCBL-60X60x、BCBL-120X120x)
- Floodlights (BCF-255X45x