コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

ソフトウェアのインストール(GigEインターフェースカード)#

このトピックでは、Basler GigEインターフェースカードに必要なソフトウェアのインストール方法について説明します。

インストール#

インターフェースカードをBaslerカメラで使用するには、ホストコンピュータにBasler pylon Software Suite(バージョン7.1以降)をインストールしてください。

Windows用pylon Software Suiteのインストール時に、GigE Camera Support機能が選択されていることを確認してください。これにより、インターフェースカードの操作に必要なすべてのランタイムソフトウェア、ドライバー、および関連ソフトウェアツールがインストールされます。

取り付け後、GigEインターフェースカードはホストコンピューター上のネットワークデバイスとして表示されます。

インターフェースカードやオペレーティングシステムによっては、ネットワークドライバーのインストールが必要になる場合もあります。ネットワークドライバーを参照してください。

ネットワーク設定の詳細については、「ネットワーク設定(GigEカメラ)」トピックを参照してください。

ネットワークドライバー#

Windows#

Windows上で以下のインターフェースカードを操作するには、互換性のあるネットワークドライバーをインストールします。

インターフェースカード イーサネットコントローラ ドライバー
10GigEインターフェースカード、1ポート Marvell AQC107 Microsoftドライバー ストアの互換ドライバー(推奨)またはMarvell AQtion 64ビット ドライバー
10ギガビットイーサネットインターフェースカード、4チャンネル Marvell AQC113 Marvell AQtion 64ビット ドライバー
2.5GigE Interface Card, 1 Port Intel I226-V Microsoftドライバー ストアの互換ドライバー(推奨)またはIntelドライバー
2.5GigE Interface Card, 4 Port PoE+ インテル I226 Microsoftドライバー ストアの互換ドライバー(推奨)またはIntelドライバー

Marvell AQtion 64ビット ドライバーは、pylonインストールの\Development\Redist\Driversディレクトリ内に用意されています。または、Marvellのウェブサイトから最新のドライバーをダウンロードすることもできます。10GigE Interface Card, 4-CHについては、製品ページの仕様 / ソフトウェアからもドライバーをダウンロードできます。

Intelドライバーは、2.5GigE Interface Card, 1 Portまたは2.5GigE Interface Card, 4 Port PoE+の製品ページの仕様 / ソフトウェアからダウンロードできます。または、Intelのウェブサイトから最新のドライバーをダウンロードすることもできます。

Linux#

Linuxでは、2.5GigE、10GigE、100GigEの各インターフェースカードは通常、Linuxカーネルによってネイティブサポートされています(Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+やBasler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28の場合、例えばmlx5ドライバーなどを介してサポートされます)。

RDMAの有効化#

GigE Vision 3.0 (GEV 3.0) の GVRSP ストリーミングモードには、RDMA (Remote Direct Memory Access) のサポートが必要です。

これは、Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+およびBasler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28に適用されます。

情報

Windowsでは、これらのインターフェースカードはデフォルトのドライバーによってRDMA機能を持たない標準ネットワークアダプターとして認識されます。RDMA機能を有効にするには、該当するインターフェースカードにWinOF-2ドライバーパッケージからWinOF-2ドライバーをインストールします。

LinuxでRDMA機能を有効にするには、RDMA Verbsライブラリ(libibverbs.so)とRDMA Connection Managerライブラリ(librdmacm.so)がインストールされていることを確認します。システムに存在しない場合は、インストールしてください。