Basler dart BCON for MIPI# Basler独自のBCON for MIPIインターフェイスは、MIPI CSI-2ビデオインターフェイス規格に基づいています。これにより、MIPI CSI-2接続を使用して、Basler dart BCON for MIPIカメラモジュールをエンベデッドビジョンシステムに統合できます。 Basler dart BCON for MIPIカメラモジュールには、次の種類があります。 ベアボード:回路基板のみで構成されます。 Sマウント:カメラ前面が取り付けられた回路基板で構成されます。カメラ前面のレンズマウントにSマウントレンズを取り付けることができます。 モデル# daA2500-60mc daA2500-60mci daA4200-30mci