Trigger Delay#
機能を使用する#
トリガー遅延を追加するには、次の手順に従います。
TriggerSelector
パラメーターを目的のトリガータイプ(FrameStart
など)に設定します。TriggerDelay
パラメーターを必要な遅延(µs)に設定します。
情報
最大値よりも長い遅延を追加する場合は、Timer機能を使用します。
サンプルコード#
ace Classic/U/L GigEカメラ#
// Select the frame start trigger
camera.TriggerSelector.SetValue(TriggerSelector_FrameStart);
// Set the delay for the frame start trigger to 300 µs
camera.TriggerDelayAbs.SetValue(300.0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select the frame start trigger
CEnumParameter(nodemap, "TriggerSelector").SetValue("FrameStart");
// Set the delay for the frame start trigger to 300 µs
CFloatParameter(nodemap, "TriggerDelayAbs").SetValue(300.0);
// Select the frame start trigger
camera.Parameters[PLCamera.TriggerSelector].SetValue(PLCamera.TriggerSelector.FrameStart);
// Set the delay for the frame start trigger to 300 µs
camera.Parameters[PLCamera.TriggerDelayAbs].SetValue(300.0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Select the frame start trigger */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TriggerSelector", "FrameStart");
CHECK(errRes);
/* Set the delay for the frame start trigger to 300 µs */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TriggerDelayAbs", 300.0);
CHECK(errRes);
その他のカメラ#
// Select the frame start trigger
camera.TriggerSelector.SetValue(TriggerSelector_FrameStart);
// Set the delay for the frame start trigger to 300 µs
camera.TriggerDelay.SetValue(300);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select the frame start trigger
CEnumParameter(nodemap, "TriggerSelector").SetValue("FrameStart");
// Set the delay for the frame start trigger to 300 µs
CIntegerParameter(nodemap, "TriggerDelay").SetValue(300);
// Select the frame start trigger
camera.Parameters[PLCamera.TriggerSelector].SetValue(PLCamera.TriggerSelector.FrameStart);
// Set the delay for the frame start trigger to 300 µs
camera.Parameters[PLCamera.TriggerDelay].SetValue(300);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Select the frame start trigger */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TriggerSelector", "FrameStart");
CHECK(errRes);
/* Set the delay for the frame start trigger to 300 µs */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "TriggerDelay", 300);
CHECK(errRes);
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。