コンテンツにスキップ

User-Defined Values#

User-Defined Valuesカメラ機能を使用すると、ユーザー定義の値をカメラに保存できます。

機能を使用する#

仕組み#

カメラには、最大5つのユーザー定義値を保存できます。これらの値は、自分の用途に必要な値(パノラマ画像の光学パラメーター値など)にすることができます。これらの値は32ビット符号付き整数値で、必要に応じて設定および取得できます。これらは保管場所として機能し、カメラの動作には影響しません。

値には、Value1からValue5の名前が付けられます。

User-Defined Valuesの設定#

ユーザー定義の値を設定するには、次の手順に従います。

  1. UserDefinedValueSelectorパラメーターを、必要なユーザー定義値(Value1からValue5)に設定します。
  2. UserDefinedValueパラメーターに必要な値を入力します。

サンプルコード#

// Selct user-defined value 1
camera.UserDefinedValueSelector.SetValue(UserDefinedValueSelector_Value1);
camera.UserDefinedValue.SetValue(1000);
// Get the value of user-defined value 1
camera.UserDefinedValueSelector.SetValue(UserDefinedValueSelector_Value1);
int64_t UserValue1 = camera.UserDefinedValue.GetValue();
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Selct user-defined value 1
CEnumParameter(nodemap, "UserDefinedValueSelector").SetValue("Value1");
CIntegerParameter(nodemap, "UserDefinedValue").SetValue(1000);
// Get the value of user-defined value 1
CEnumParameter(nodemap, "UserDefinedValueSelector").SetValue("Value1");
int64_t UserValue1 = CIntegerParameter(nodemap, "UserDefinedValue").GetValue();
// Selct user-defined value 1
camera.Parameters[PLCamera.UserDefinedValueSelector].SetValue(PLCamera.UserDefinedValueSelector.Value1);
camera.Parameters[PLCamera.UserDefinedValue].SetValue(1000);
// Get the value of user-defined value 1
camera.Parameters[PLCamera.UserDefinedValueSelector].SetValue(PLCamera.UserDefinedValueSelector.Value1);
Int64 UserValue1 = camera.Parameters[PLCamera.UserDefinedValue].GetValue();
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
int64_t UserValue1 = 0;
/* Selct user-defined value 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "UserDefinedValueSelector", "Value1");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "UserDefinedValue", 1000);
CHECK(errRes);
/* Get the value of user-defined value 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "UserDefinedValueSelector", "Value1");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceGetIntegerFeature(hdev, "UserDefinedValue", &UserValue1);
CHECK(errRes);

pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。