Sequencer(USBカメラ)#
カメラが画像を取得すると、シーケンサーセットが次々に適用されます。これにより、最大フレームレートを損なうことなく、カメラのパラメーターをすばやく変更できます。
例えば、Sequencer機能を使用して、設定済みの画像ROIまたは露光時間をすばやく変更できます。
GigEカメラのSequencer機能の説明については、ここをクリックしてください。
機能を使用する#
Sequencerモード#
- シーケンサーモードでは、シーケンサーが画像取得を制御します。この状態では設定できません。
- シーケンサー設定モードで、シーケンサーは設定できますが、画像取得は制御しません。
シーケンサーモードを有効にするには、次の手順に従います。
- すべてのオートファンクション(Gain Auto、Exposure Autoなど)を
Off
に設定します。 Sequencer Mode
パラメーターをOn
に設定します。
シーケンサー設定モードを有効するには、次の手順に従います。
Sequencer Mode
パラメーターをOff
に設定します。Sequencer ConfigurationMode
パラメーターをOn
に設定します。
What's in a Sequencer Set?#
Sequencerセットには、次のパラメーターが含まれます(使用可能な場合)。
AcquisitionFrameRate
AcquisitionFrameRateEnable
BalanceRatio
BinningHorizontal
BinningVertical
BlackLevel
CenterX
CenterY
ChunkEnable
ChunkModeActive
ColorAdjustmentHue
ColorAdjustmentSaturation
ColorTransformationValue
CounterDuration
(for Counter 2)CounterEventSource
CounterResetSource
DigitalShift
ExposureTime
Gain
Height
LUTEnable
aOffsetX
OffsetY
PixelFormat
bReverseX
ReverseY
cScalingHorizontal
SequencerSetNext
SequencerSetPath
SequencerSetSelector
SequencerSetStart
SequencerTriggerActivation
SequencerTriggerSource
TestImageSelector
TimerDelay
(for Timer 1)TimerDuration
(for Timer 1)Width
-
Gamma
パラメーターが1.0に設定され、LightSourcePreset
パラメーターがOff
に設定されている場合にのみ含まれます。 -
次のカメラモデルでのみ使用可能:acA640-750um/UC、acA800-510um/UC、acA1300-200um/UC、acA1920-150um/UC、acA2500-60um/UC。
-
次のカメラモデルでは使用できません:acA3088-57um/UC、acA4024-29um/UC、acA5472-17um/UC。
他のすべてのカメラパラメーターは、Sequencer機能を使用して制御できません。
情報
シーケンサーセットをロードまたは保存すると、変更していないパラメーターも含め、常に上記のすべてのパラメーターがロードまたは保存されます。例えば、露光時間のみを変更し、他のすべてのパラメーターをデフォルト値のままにした場合、他のすべてのパラメーターの値も保存(ロード時には上書き)されます。
Configuring Sequencer Sets#
情報
Sequencer機能を使用する前に、シーケンサーセットに必要な設定を入力する必要があります。各シーケンサーセットには、0~31の範囲の一意のシーケンサーセットインデックス番号が付いています。
シーケンサーセットを設定するには、次の手順に従います。
- 格納するシーケンサーセットパラメーターをシーケンサーセット0に設定します。
- シーケンサーセット0を保存します。
- 使用するすべてのシーケンサーセットについて、手順1と2を繰り返します。インデックス番号0から始まる連続した一連のインデックス番号を必ず使用するようにしてください。例えば、シーケンサーセット0、1、2、3を使用します。
例:2つのシーケンサーセットが必要で、それらに異なる画像ROI 設定を入力するとします。これを行うには、次の手順に従います。
Width
、Height
、OffsetX
およびOffsetY
のパラメーター値を調整して、最初の画像ROIを作成します。- シーケンサーセット0を保存します。
Width
、Height
、OffsetX
およびOffsetY
のパラメーターに異なる値を選択して、2番目の画像ROIを作成します。- シーケンサーセット1を保存します。
これでシーケンサーを設定して、2つの画像ROIをすばやく切り替えられるようになりました。
Saving a Sequencer Set#
シーケンサーセットを保存するには、次の手順に従います。
SequencerSetSelector
パラメーターを目的のシーケンサーセットに設定します。SequencerSetSave
コマンドを実行します。
すべてのシーケンサーセットパラメーターの値は、選択したシーケンサーセットに保存されます。
Loading a Sequencer Set#
Sequencerセットは、シーケンサーの操作中に自動的にロードされます。ただし、シーケンサーセットを手動でロードすると、テストやシーケンサーの設定に役立ちます。
シーケンサーセットを手動でロードするには、次の手順に従います。
SequencerSetSelector
パラメーターを目的のシーケンサーセットに設定します。SequencerSetLoad
コマンドを実行します。
すべてのシーケンサーセットパラメーターの値が上書きされ、選択したシーケンサーセットに保存されている値に置き換えられます。
Configuring the Sequencer#
シーケンサーセットを設定したら、シーケンサーを設定する必要があります。
情報
- シーケンサーを設定するには、シーケンサーが設定モードになっている必要があります。
- カメラの電源を切ると、シーケンサーの設定に加えられたすべての変更が失われます。また、シーケンサーの設定をユーザーセットに保存することもできません。Baslerでは、pylon APIを使用して適切なプログラムコードを記述し、カメラの電源をオンにするたびに再取得することをお勧めします。
- SequencerSetActiveチャンクを使用して、使用されているシーケンサーセットを追跡できます。有効にすると、各画像には、画像取得に使用されるシーケンサーセットのインデックス番号を含むチャンクデータが含まれます。
Path 0 and Path 1#
シーケンサーを制御するには、いわゆる「パス」を2つ設定する必要があります。
-
パス1を使用すると、使用可能なシーケンサーセット(シーケンサーセットアドバンス)を順番に切り替えることができます。シーケンサーが「パス1」トリガー信号を受信するたびに、シーケンサーは次のセットに進みます。例:
-
パス0を使用すると、サイクルをリセットできます(シーケンサーセットのリセット)。シーケンサーが「パス0」トリガー信号を受信するたびに、シーケンサーはシーケンサーセット0でサイクルを再開します。例:
Setting Up Path 0#
パス0を設定するには、「パス0」トリガー信号として使用する、つまりシーケンサーセットリセット信号として使用するソース信号を指定する必要があります。
ハードウェア信号またはソフトウェア信号をパス0のソース信号として選択できます。ソース設定はシーケンサーセット0に保存する必要があります。
パス0のソース信号を指定するには、次の手順に従います。
- シーケンサーセット0をロードします。
SequencerPathSelector
パラメーターを0に設定します。- パラメーターを
SequencerTriggerSource
パラメーターを次のいずれかの値に設定します。Line1
、Line3
、またはLine4
:Sequencerセットリセットは、入力ライン1、GPIOライン3、またはGPIOライン4を介して制御できます。SoftwareSignal1
、SoftwareSignal2
、またはSoftwareSignal3
:Sequencerセットリセットは、Software Signal Pulse機能を使用して制御できます。
- シーケンサーセット0を保存します。
情報
- リアルタイムアプリケーションでは、ソフトウェアコマンドを使用してシーケンサーセットのリセットを制御しないことをBaslerは強くお勧めします。信号処理と送信のため、ソフトウェアコマンドの発行とシーケンサーセットのリセットの間には、詳細不明な遅延が生じます。したがって、ソフトウェアコマンドが送信されてから有効になるまでの間に発生する可能性のある画像取得の数を予測することはできません。
- パス0とパス1に同じトリガーソースを使用しないでください。
Setting Up Path 1#
Trigger Sourceの指定
最初に、「パス1」トリガー信号として使用する、つまりシーケンサーセットのアドバンス信号として使用するソース信号を指定する必要があります。
パス1のソース信号として、Frame Startトリガー信号、ハードウェア信号、ソフトウェア信号、またはカウンターを選択できます。ソース設定は、シーケンサーセット0に保存する必要があります。
パス1のソース信号を指定するには、次の手順に従います。
- シーケンサーセット0をロードします。
SequencerPathSelector
パラメーターを1に設定します。- パラメーターを
SequencerTriggerSource
パラメーターを次のいずれかの値に設定します。FrameStart
:Frame Startトリガー信号を受信すると、自動的にSequencerセットアドバンスが発生します。Line1
、Line3
、またはLine4
:Sequencerセットアドバンスは、入力ライン1、GPIOライン3、またはGPIOライン4 で制御できます。いずれかのGPIOラインを使用するには、ラインを入力用に設定する必要があります。フレーム開始トリガー信号を受信しているときに、指定されたラインが低(0)の場合、シーケンサーは前進せず、現在のセットが画像取得に再度使用されます。フレーム開始トリガー信号を受信しているときにラインが高(1)の場合、シーケンサーは前進し、サイクル内の次のシーケンサーセットが画像取得に使用されます。SoftwareSignal1
、SoftwareSignal2
、またはSoftwareSignal3
:Software Signal Pulse機能を使用してSequencerセットアドバンスを制御できます。Counter2End
:カウンターを使用してSequencerセットアドバンスを制御できます。
- シーケンサーセット0を保存します。
Specifying the Sequencer Sets Used
次に、シーケンサー操作中に使用するシーケンサーセットを指定する必要があります。
デフォルトでは、32個のシーケンサーセットがすべて使用されます。「パス1」トリガー信号が受信されると、シーケンサーは、0から31までのシーケンサーセットインデックス番号の昇順で進めます。その後、サイクルは0で再開されます。
シーケンサーセットの数を減らすには、次の手順に従います。
-
使用するインデックス番号が最も大きいシーケンサーセットをロードします
例:5つのシーケンサーセットを設定し、以下のサイクルを設定するとします。このサイクルでは、シーケンサーセットのインデックス番号の最大値は4です。したがって、シーケンサーセット4をロードします。2.
SequencerPathSelector
パラメーターを1に設定します。3.SequencerSetNext
パラメーターを0に設定します。4. シーケンサーセットを保存します。
操作中に、シーケンサーは、インデックス番号が最も大きいセットの後に、シーケンサーセット0に切り替わります。これにより「サークルが閉じます」。
情報
- リアルタイムアプリケーションでは、ソフトウェアコマンドを使用してシーケンサーセットアドバンスを制御しないことをBaslerは強くお勧めします。信号処理と送信のため、ソフトウェアコマンドの発行とシーケンサーセットアドバンスの間には、詳細不明な遅延が生じます。したがって、ソフトウェアコマンドが送信されてから有効になるまでの間に発生する可能性のある画像取得の数を予測することはできません。
- パス0とパス1に同じトリガーソースを使用しないでください。
Using a Counter to Control the Sequencer#
パス1のソース信号をCounter2End
に設定した場合、カウンターを使用してシーケンサーセットアドバンスを制御できます。
これは、シーケンサーセットを複数回連続して使用する固定シーケンスを設定する場合に便利です。
各シーケンサーセットに対して、CounterDuration
パラメーターを設定して、セットを1行で使用する回数を指定できます。デフォルトでは、パラメーターはすべてのセットに対して1に設定されており、各シーケンスセットはサイクルごとに1回使用されます。
例:次のシーケンサーセットサイクルを設定するとします。
上記のシーケンサーセットサイクルを設定するには、次の手順に従います。
- シーケンサーセット0をロードします。
SequencerPathSelector
パラメーターを1に設定します。SequencerTriggerSource
パラメーターをCounter2End
に設定します。- シーケンサーセット0を保存します。
CounterSelector
パラメーターをCounter2
に設定します。-
Set the
CounterDuration
parameter for each sequencer set:
追加パラメーター#
SequencerSetStart
およびSequencerTriggerActivation
のパラメーターもシーケンサーの動作を制御します。ただし、これらのパラメーターはプリセットされており、変更できません。
特性#
カメラモデル | 注意事項 |
---|---|
a2A1920-51gcBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A1920-51gcPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A1920-51gmBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A1920-51gmPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A1920-160ucBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A1920-160ucPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A1920-160umBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A1920-160umPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A2590-22gcBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A2590-22gcPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A2590-22gmBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A2590-22gmPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A2590-60ucBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A2590-60ucPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A2590-60umBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A2590-60umPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A3840-13gcBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A3840-13gcPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A3840-13gmBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A3840-13gmPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A3840-45ucBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A3840-45ucPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A3840-45umBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A3840-45umPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A4504-5gcBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A4504-5gcPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A4504-5gmBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A4504-5gmPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A4504-18ucBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A4504-18ucPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A4504-18umBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A4504-18umPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A5320-7gcBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A5320-7gcPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A5320-7gmBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A5320-7gmPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A5320-23ucBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A5320-23ucPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A5320-23umBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A5320-23umPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A5328-4gcBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A5328-4gcPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A5328-4gmBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A5328-4gmPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A5328-15ucBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A5328-15ucPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A5328-15umBAS | Sequencer機能はサポートされていません |
a2A5328-15umPRO | Sequencer機能はサポートされていません |
acA640-90gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA640-90gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA640-90uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA640-90um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA640-120gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA640-120gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA640-120uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA640-120um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA640-121gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA640-300gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA640-300gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA640-750uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA640-750um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA720-290gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA720-290gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA720-520uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA720-520um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA780-75gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA780-75gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA800-200gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA800-200gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA800-510uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA800-510um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1280-60gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1280-60gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1300-22gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1300-22gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1300-30gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1300-30gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1300-30uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1300-30um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1300-60gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1300-60gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1300-60gmNIR | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1300-75gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1300-75gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1300-200uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1300-200um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1440-73gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1440-73gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1440-220uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1440-220um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1600-20gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1600-20gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1600-20uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1600-20um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1600-60gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1600-60gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1920-25gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1920-25gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1920-25uc | オーバーラップ画像取得でカメラを使用する場合、シーケンサーを有効にするとフレームレートに影響する場合があります。 同じシーケンサーセットを使用して複数の画像を取得する場合は、オーバーラップ画像取得は可能であり、Sequencer機能はカメラのフレームレートに影響しません。 異なるシーケンサーセットを使用して複数の画像を取得する場合、オーバーラップ画像取得はできません。新しいシーケンスセットをロードする前に、カメラは露光/読み取りプロセス全体を完了する必要があります。その結果、フレームレートが大幅に低下する可能性があります。 |
acA1920-25um | オーバーラップ画像取得でカメラを使用する場合、シーケンサーを有効にするとフレームレートに影響する場合があります。 同じシーケンサーセットを使用して複数の画像を取得する場合は、オーバーラップ画像取得は可能であり、Sequencer機能はカメラのフレームレートに影響しません。 異なるシーケンサーセットを使用して複数の画像を取得する場合、オーバーラップ画像取得はできません。新しいシーケンスセットをロードする前に、カメラは露光/読み取りプロセス全体を完了する必要があります。その結果、フレームレートが大幅に低下する可能性があります。 |
acA1920-40gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1920-40gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1920-40uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1920-40ucMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1920-40um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1920-40umMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1920-48gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1920-48gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1920-50gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1920-50gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA1920-150uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1920-150um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1920-155uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1920-155ucMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1920-155um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA1920-155umMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2000-50gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA2000-50gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA2000-50gmNIR | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA2000-165uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2000-165um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2000-165umNIR | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2040-25gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA2040-25gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA2040-25gmNIR | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA2040-35gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA2040-35gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA2040-55uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2040-55um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2040-90uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2040-90um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2040-90umNIR | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2040-120uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2040-120um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2440-20gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA2440-20gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA2440-35uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2440-35ucMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2440-35um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2440-35umMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2440-75uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2440-75ucMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2440-75um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2440-75umMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2500-14gc | Sequencer(GigEカメラ)参照 |
acA2500-14gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA2500-14uc | オーバーラップ画像取得でカメラを使用する場合、シーケンサーを有効にするとフレームレートに影響する場合があります。 同じシーケンサーセットを使用して複数の画像を取得する場合は、オーバーラップ画像取得は可能であり、Sequencer機能はカメラのフレームレートに影響しません。 異なるシーケンサーセットを使用して複数の画像を取得する場合、オーバーラップ画像取得はできません。新しいシーケンスセットをロードする前に、カメラは露光/読み取りプロセス全体を完了する必要があります。その結果、フレームレートが大幅に低下する可能性があります。 |
acA2500-14um | オーバーラップ画像取得でカメラを使用する場合、シーケンサーを有効にするとフレームレートに影響する場合があります。 同じシーケンサーセットを使用して複数の画像を取得する場合は、オーバーラップ画像取得は可能であり、Sequencer機能はカメラのフレームレートに影響しません。 異なるシーケンサーセットを使用して複数の画像を取得する場合、オーバーラップ画像取得はできません。新しいシーケンスセットをロードする前に、カメラは露光/読み取りプロセス全体を完了する必要があります。その結果、フレームレートが大幅に低下する可能性があります。 |
acA2500-20gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA2500-20gcMED | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA2500-20gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA2500-20gmMED | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA2500-60uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA2500-60um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA3088-16gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA3088-16gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA3088-57uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA3088-57ucMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA3088-57um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA3088-57umMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA3800-10gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA3800-10gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA3800-14uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA3800-14um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4024-8gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA4024-8gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA4024-29uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4024-29um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4096-11gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA4096-11gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA4096-30uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4096-30ucMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4096-30um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4096-30umMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4096-40uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4096-40ucMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4096-40um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4096-40umMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4112-8gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA4112-8gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA4112-20uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4112-20ucMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4112-20um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4112-20umMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4112-30uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4112-30ucMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4112-30um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4112-30umMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA4600-7gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA4600-10uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA5472-5gc | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA5472-5gm | Sequencer(GigEカメラ)を参照してください。 |
acA5472-17uc | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA5472-17ucMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA5472-17um | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
acA5472-17umMED | お使いのカメラモデルに特定の情報はありません。 |
boA4096-93cc | Sequencer機能はサポートされていません |
boA4096-93cm | Sequencer機能はサポートされていません |
boA4112-68cc | Sequencer機能はサポートされていません |
boA4112-68cm | Sequencer機能はサポートされていません |
boA6500-36cm | Sequencer機能はサポートされていません |
boA8100-16cm | Sequencer機能はサポートされていません |
daA1280-54lc | Sequencer機能はサポートされていません |
daA1280-54lm | Sequencer機能はサポートされていません |
daA1280-54uc | Sequencer機能はサポートされていません |
daA1280-54um | Sequencer機能はサポートされていません |
daA1600-60lc | Sequencer機能はサポートされていません |
daA1600-60lm | Sequencer機能はサポートされていません |
daA1600-60uc | Sequencer機能はサポートされていません |
daA1600-60um | Sequencer機能はサポートされていません |
daA1920-15um | Sequencer機能はサポートされていません |
daA1920-30uc | Sequencer機能はサポートされていません |
daA1920-30um | Sequencer機能はサポートされていません |
daA1920-160uc | Sequencer機能はサポートされていません |
daA1920-160um | Sequencer機能はサポートされていません |
daA2500-14lc | Sequencer機能はサポートされていません |
daA2500-14lm | Sequencer機能はサポートされていません |
daA2500-14uc | Sequencer機能はサポートされていません |
daA2500-14um | Sequencer機能はサポートされていません |
puA1280-54uc | Sequencer機能はサポートされていません |
puA1280-54um | Sequencer機能はサポートされていません |
puA1600-60uc | Sequencer機能はサポートされていません |
puA1600-60um | Sequencer機能はサポートされていません |
puA1920-30uc | Sequencer機能はサポートされていません |
puA1920-30um | Sequencer機能はサポートされていません |
puA2500-14uc | Sequencer機能はサポートされていません |
puA2500-14um | Sequencer機能はサポートされていません |
サンプルコード#
// ** Configuring the sequencer sets **
// Enable sequencer configuration mode
camera.SequencerMode.SetValue(SequencerMode_Off);
camera.SequencerConfigurationMode.SetValue(SequencerConfigurationMode_On);
// Configure parameters to be stored in the first sequencer set
camera.Width.SetValue(600);
camera.Height.SetValue(300);
// Select sequencer set 0 and save the parameter values
camera.SequencerSetSelector.SetValue(0);
camera.SequencerSetSave.Execute();
// Configure parameters to be stored in the second sequencer set
camera.Width.SetValue(800);
camera.Height.SetValue(600);
// Select sequencer set 1 and save the parameter values
camera.SequencerSetSelector.SetValue(1);
camera.SequencerSetSave.Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.SequencerMode.SetValue(SequencerMode_On);
// ** Setting up path 0 **
// Enable sequencer configuration mode
camera.SequencerMode.SetValue(SequencerMode_Off);
camera.SequencerConfigurationMode.SetValue(SequencerConfigurationMode_On);
// Load sequencer set 0 and select path 0
camera.SequencerSetSelector.SetValue(0);
camera.SequencerSetLoad.Execute();
camera.SequencerPathSelector.SetValue(0);
// Set software signal 1 as "path 0" trigger signal
camera.SequencerTriggerSource.SetValue(SequencerTriggerSource_SoftwareSignal1);
// Save the changes
camera.SequencerSetSave.Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.SequencerMode.SetValue(SequencerMode_On);
// * Setting up path 1 **
// Enable sequencer configuration mode
camera.SequencerMode.SetValue(SequencerMode_Off);
camera.SequencerConfigurationMode.SetValue(SequencerConfigurationMode_On);
// Load sequencer set 0 and select path 1
camera.SequencerSetSelector.SetValue(0);
camera.SequencerSetLoad.Execute();
camera.SequencerPathSelector.SetValue(1);
// Set software signal 2 as "path 1" trigger signal
camera.SequencerTriggerSource.SetValue(SequencerTriggerSource_SoftwareSignal2);
// Save the changes
camera.SequencerSetSave.Execute();
// Assume you want to set up the following sequencer set cycle:
// 0 - 1 - 2 - 3 (- 0 - 1 - ...)
// Load the sequencer set with the highest index number to be used (here: 3)
camera.SequencerSetSelector.SetValue(3);
camera.SequencerSetLoad.Execute();
// Set the next sequencer set to 0 to "close the circle"
camera.SequencerPathSelector.SetValue(1);
camera.SequencerSetNext.SetValue(0);
// Save the changes
camera.SequencerSetSave.Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.SequencerMode.SetValue(SequencerMode_On);
// ** Advanced: Using a counter to control the sequencer **
// Enable sequencer configuration mode
camera.SequencerMode.SetValue(SequencerMode_Off);
camera.SequencerConfigurationMode.SetValue(SequencerConfigurationMode_On);
// Load sequencer set 0 and select path 1
camera.SequencerSetSelector.SetValue(0);
camera.SequencerSetLoad.Execute();
camera.SequencerPathSelector.SetValue(1);
// Set the Counter2 end event as "path 1" trigger signal
camera.SequencerTriggerSource.SetValue(SequencerTriggerSource_Counter2End);
// Save the changes
camera.SequencerSetSave.Execute();
// Select counter 2 to configure this counter
camera.CounterSelector.SetValue(CounterSelector_Counter2);
// Assume you want to set up the following sequencer set cycle:
// 0 - 0 - 1 - 1 - 1 (- 0 - 0 - ...)
// Load sequencer set 0 and specify that this set is to be used
// two times in a row
camera.SequencerSetSelector.SetValue(0);
camera.SequencerSetLoad.Execute();
camera.CounterDuration.SetValue(2);
camera.SequencerSetSave.Execute();
// Load sequencer set 1 and specify that this set is to be used
// three times in a row
camera.SequencerSetSelector.SetValue(1);
camera.SequencerSetLoad.Execute();
camera.CounterDuration.SetValue(3);
camera.SequencerSetSave.Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.SequencerMode.SetValue(SequencerMode_On);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// ** Configuring the sequencer sets **
// Enable sequencer configuration mode
CEnumParameter(nodemap, "SequencerMode").SetValue("Off");
CEnumParameter(nodemap, "SequencerConfigurationMode").SetValue("On");
// Configure parameters to be stored in the first sequencer set
CIntegerParameter(nodemap, "Width").SetValue(600);
CIntegerParameter(nodemap, "Height").SetValue(300);
// Select sequencer set 0 and save the parameter values
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetSelector").SetValue(0);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetSave").Execute();
// Configure parameters to be stored in the second sequencer set
CIntegerParameter(nodemap, "Width").SetValue(800);
CIntegerParameter(nodemap, "Height").SetValue(600);
// Select sequencer set 1 and save the parameter values
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetSelector").SetValue(1);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetSave").Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
CEnumParameter(nodemap, "SequencerMode").SetValue("On");
// ** Setting up path 0 **
// Enable sequencer configuration mode
CEnumParameter(nodemap, "SequencerMode").SetValue("Off");
CEnumParameter(nodemap, "SequencerConfigurationMode").SetValue("On");
// Load sequencer set 0 and select path 0
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetSelector").SetValue(0);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetLoad").Execute();
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerPathSelector").SetValue(0);
// Set software signal 1 as "path 0" trigger signal
CEnumParameter(nodemap, "SequencerTriggerSource").SetValue("SoftwareSignal1");
// Save the changes
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetSave").Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
CEnumParameter(nodemap, "SequencerMode").SetValue("On");
// * Setting up path 1 **
// Enable sequencer configuration mode
CEnumParameter(nodemap, "SequencerMode").SetValue("Off");
CEnumParameter(nodemap, "SequencerConfigurationMode").SetValue("On");
// Load sequencer set 0 and select path 1
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetSelector").SetValue(0);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetLoad").Execute();
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerPathSelector").SetValue(1);
// Set software signal 2 as "path 1" trigger signal
CEnumParameter(nodemap, "SequencerTriggerSource").SetValue("SoftwareSignal2");
// Save the changes
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetSave").Execute();
// Assume you want to set up the following sequencer set cycle:
// 0 - 1 - 2 - 3 (- 0 - 1 - ...)
// Load the sequencer set with the highest index number to be used (here: 3)
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetSelector").SetValue(3);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetLoad").Execute();
// Set the next sequencer set to 0 to "close the circle"
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerPathSelector").SetValue(1);
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetNext").SetValue(0);
// Save the changes
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetSave").Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
CEnumParameter(nodemap, "SequencerMode").SetValue("On");
// ** Advanced: Using a counter to control the sequencer **
// Enable sequencer configuration mode
CEnumParameter(nodemap, "SequencerMode").SetValue("Off");
CEnumParameter(nodemap, "SequencerConfigurationMode").SetValue("On");
// Load sequencer set 0 and select path 1
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetSelector").SetValue(0);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetLoad").Execute();
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerPathSelector").SetValue(1);
// Set the Counter2 end event as "path 1" trigger signal
CEnumParameter(nodemap, "SequencerTriggerSource").SetValue("Counter2End");
// Save the changes
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetSave").Execute();
// Select counter 2 to configure this counter
CEnumParameter(nodemap, "CounterSelector").SetValue("Counter2");
// Assume you want to set up the following sequencer set cycle:
// 0 - 0 - 1 - 1 - 1 (- 0 - 0 - ...)
// Load sequencer set 0 and specify that this set is to be used
// two times in a row
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetSelector").SetValue(0);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetLoad").Execute();
CIntegerParameter(nodemap, "CounterDuration").SetValue(2);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetSave").Execute();
// Load sequencer set 1 and specify that this set is to be used
// three times in a row
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetSelector").SetValue(1);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetLoad").Execute();
CIntegerParameter(nodemap, "CounterDuration").SetValue(3);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetSave").Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
CEnumParameter(nodemap, "SequencerMode").SetValue("On");
// ** Configuring the sequencer sets **
// Enable sequencer configuration mode
camera.Parameters[PLCamera.SequencerMode].SetValue(PLCamera.SequencerMode.Off);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerConfigurationMode].SetValue(PLCamera.SequencerConfigurationMode.On);
// Configure parameters to be stored in the first sequencer set
camera.Parameters[PLCamera.Width].SetValue(600);
camera.Parameters[PLCamera.Height].SetValue(300);
// Select sequencer set 0 and save the parameter values
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSelector].SetValue(0);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSave].Execute();
// Configure parameters to be stored in the second sequencer set
camera.Parameters[PLCamera.Width].SetValue(800);
camera.Parameters[PLCamera.Height].SetValue(600);
// Select sequencer set 1 and save the parameter values
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSelector].SetValue(1);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSave].Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.Parameters[PLCamera.SequencerMode].SetValue(PLCamera.SequencerMode.On);
// ** Setting up path 0 **
// Enable sequencer configuration mode
camera.Parameters[PLCamera.SequencerMode].SetValue(PLCamera.SequencerMode.Off);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerConfigurationMode].SetValue(PLCamera.SequencerConfigurationMode.On);
// Load sequencer set 0 and select path 0
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSelector].SetValue(0);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetLoad].Execute();
camera.Parameters[PLCamera.SequencerPathSelector].SetValue(0);
// Set software signal 1 as "path 0" trigger signal
camera.Parameters[PLCamera.SequencerTriggerSource].SetValue(PLCamera.SequencerTriggerSource.SoftwareSignal1);
// Save the changes
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSave].Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.Parameters[PLCamera.SequencerMode].SetValue(PLCamera.SequencerMode.On);
// * Setting up path 1 **
// Enable sequencer configuration mode
camera.Parameters[PLCamera.SequencerMode].SetValue(PLCamera.SequencerMode.Off);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerConfigurationMode].SetValue(PLCamera.SequencerConfigurationMode.On);
// Load sequencer set 0 and select path 1
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSelector].SetValue(0);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetLoad].Execute();
camera.Parameters[PLCamera.SequencerPathSelector].SetValue(1);
// Set software signal 2 as "path 1" trigger signal
camera.Parameters[PLCamera.SequencerTriggerSource].SetValue(PLCamera.SequencerTriggerSource.SoftwareSignal2);
// Save the changes
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSave].Execute();
// Assume you want to set up the following sequencer set cycle:
// 0 - 1 - 2 - 3 (- 0 - 1 - ...)
// Load the sequencer set with the highest index number to be used (here: 3)
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSelector].SetValue(3);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetLoad].Execute();
// Set the next sequencer set to 0 to "close the circle"
camera.Parameters[PLCamera.SequencerPathSelector].SetValue(1);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetNext].SetValue(0);
// Save the changes
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSave].Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.Parameters[PLCamera.SequencerMode].SetValue(PLCamera.SequencerMode.On);
// ** Advanced: Using a counter to control the sequencer **
// Enable sequencer configuration mode
camera.Parameters[PLCamera.SequencerMode].SetValue(PLCamera.SequencerMode.Off);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerConfigurationMode].SetValue(PLCamera.SequencerConfigurationMode.On);
// Load sequencer set 0 and select path 1
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSelector].SetValue(0);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetLoad].Execute();
camera.Parameters[PLCamera.SequencerPathSelector].SetValue(1);
// Set the Counter2 end event as "path 1" trigger signal
camera.Parameters[PLCamera.SequencerTriggerSource].SetValue(PLCamera.SequencerTriggerSource.Counter2End);
// Save the changes
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSave].Execute();
// Select counter 2 to configure this counter
camera.Parameters[PLCamera.CounterSelector].SetValue(PLCamera.CounterSelector.Counter2);
// Assume you want to set up the following sequencer set cycle:
// 0 - 0 - 1 - 1 - 1 (- 0 - 0 - ...)
// Load sequencer set 0 and specify that this set is to be used
// two times in a row
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSelector].SetValue(0);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetLoad].Execute();
camera.Parameters[PLCamera.CounterDuration].SetValue(2);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSave].Execute();
// Load sequencer set 1 and specify that this set is to be used
// three times in a row
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSelector].SetValue(1);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetLoad].Execute();
camera.Parameters[PLCamera.CounterDuration].SetValue(3);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSave].Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.Parameters[PLCamera.SequencerMode].SetValue(PLCamera.SequencerMode.On);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* ** Configuring the sequencer sets ** */
/* Enable sequencer configuration mode */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerMode", "Off");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerConfigurationMode", "On");
CHECK(errRes);
/* Configure parameters to be stored in the first sequencer set */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Width", 600);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Height", 300);
CHECK(errRes);
/* Select sequencer set 0 and save the parameter values */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetSelector", 0);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetSave");
CHECK(errRes);
/* Configure parameters to be stored in the second sequencer set */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Width", 800);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Height", 600);
CHECK(errRes);
/* Select sequencer set 1 and save the parameter values */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetSelector", 1);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetSave");
CHECK(errRes);
/* Enable sequencer mode to operate the sequencer */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerMode", "On");
CHECK(errRes);
/* ** Setting up path 0 ** */
/* Enable sequencer configuration mode */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerMode", "Off");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerConfigurationMode", "On");
CHECK(errRes);
/* Load sequencer set 0 and select path 0 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetSelector", 0);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetLoad");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerPathSelector", 0);
CHECK(errRes);
/* Set software signal 1 as "path 0" trigger signal */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerTriggerSource", "SoftwareSignal1");
CHECK(errRes);
/* Save the changes */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetSave");
CHECK(errRes);
/* Enable sequencer mode to operate the sequencer */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerMode", "On");
CHECK(errRes);
/* * Setting up path 1 ** */
/* Enable sequencer configuration mode */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerMode", "Off");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerConfigurationMode", "On");
CHECK(errRes);
/* Load sequencer set 0 and select path 1 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetSelector", 0);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetLoad");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerPathSelector", 1);
CHECK(errRes);
/* Set software signal 2 as "path 1" trigger signal */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerTriggerSource", "SoftwareSignal2");
CHECK(errRes);
/* Save the changes */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetSave");
CHECK(errRes);
/* Assume you want to set up the following sequencer set cycle: */
/* 0 - 1 - 2 - 3 (- 0 - 1 - ...) */
/* Load the sequencer set with the highest index number to be used (here: 3) */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetSelector", 3);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetLoad");
CHECK(errRes);
/* Set the next sequencer set to 0 to "close the circle" */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerPathSelector", 1);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetNext", 0);
CHECK(errRes);
/* Save the changes */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetSave");
CHECK(errRes);
/* Enable sequencer mode to operate the sequencer */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerMode", "On");
CHECK(errRes);
/* ** Advanced: Using a counter to control the sequencer ** */
/* Enable sequencer configuration mode */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerMode", "Off");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerConfigurationMode", "On");
CHECK(errRes);
/* Load sequencer set 0 and select path 1 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetSelector", 0);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetLoad");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerPathSelector", 1);
CHECK(errRes);
/* Set the Counter2 end event as "path 1" trigger signal */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerTriggerSource", "Counter2End");
CHECK(errRes);
/* Save the changes */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetSave");
CHECK(errRes);
/* Select counter 2 to configure this counter */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "CounterSelector", "Counter2");
CHECK(errRes);
/* Assume you want to set up the following sequencer set cycle: */
/* 0 - 0 - 1 - 1 - 1 (- 0 - 0 - ...) */
/* Load sequencer set 0 and specify that this set is to be used */
/* two times in a row */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetSelector", 0);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetLoad");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "CounterDuration", 2);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetSave");
CHECK(errRes);
/* Load sequencer set 1 and specify that this set is to be used */
/* three times in a row */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetSelector", 1);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetLoad");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "CounterDuration", 3);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetSave");
CHECK(errRes);
/* Enable sequencer mode to operate the sequencer */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerMode", "On");
CHECK(errRes);
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。