コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

レンズの焦点を合わせているときに視野(FOV)が移動するのはなぜか#

レンズのリングを時計回りおよび反時計回りに回してフォーカスを調整しているときに、視野(FOV)が上下に動くことに気づく場合があります。

レンズのフォーカス調整における多少の機械的ヒステリシスが、FOVが動く原因である可能性があります。

レンズは複数の個別のレンズで構成されています。レンズのフォーカスを調整する際、最初から最後のレンズまでの長さだけでなく、レンズ同士の位置関係も変化します。後者は、異なる波長が1点で確実に収束するようにするために必要です。これらの変更はメカニカルスライドレールを介して行われるため、回転方向が逆になると異なるアンカーポイントに当たり、全体的な焦点距離とレンズの位置がわずかに変化します。

メーカーが異なるレンズでは、おそらくこの公差も異なります。残念ながら、Baslerにはこれに関する詳細情報はありません。

回避策として、Baslerでは一方向からのみ画像をフォーカスすること、またはオブジェクトに対するカメラとレンズの距離を変更することを推奨しています。

ナレッジ記事に戻る