PGI機能セット:サポートされている Pixel Format とフレームレートの低下#
PGI feature set は、GigE カメラでは Pixel Format に YUV を使用している場合、または USB カメラでは RGB/YCbCr を使用している場合にのみ使用できます(Basler ace GigE カメラは、帯域幅の制限により RGB の Pixel Format をサポートしていません)。
PGI Feature Set はカメラの FPGA 内で実行され、カメラのフレームレートには影響しません。PGI Feature Set の使用時にパフォーマンスの低下がみられる場合、この低下は使用されている Pixel Format(YUV/YCbCr または RGB)が原因です。これらの Pixel Format は、デフォルトのフォーマットよりも高い帯域幅を必要とします。
YUV/YCbCr は 1 ピクセルあたり 16 ビットを使用し、デフォルトの 8 ビットフォーマットの 2 倍の帯域幅を必要とします。RGB では 1 ピクセルあたり 24 ビットを使用するため、デフォルトの 3 倍の帯域幅が必要になります。