お使いのBasler GigEカメラが準拠しているGigE Vision標準のバージョン#
Basler GigEカメラはGigE Vision標準に準拠しています。
この標準は長年にわたって更新されてきたため、お使いのカメラがどのバージョンの標準に準拠しているか疑問に思われるかもしれません。
これはカメラモデルや、場合によってはファームウェアバージョンによって異なります。経験則として、以下のように言えます:
- 古いBasler GigEカメラは、GigE Vision標準バージョン1.1に準拠しています。
- 新しいBasler GigEカメラは、GigE Vision標準バージョン2.0に準拠しています。
- Basler ace 2カメラは、GigE Vision標準バージョン2.1に準拠しています。
aceカメラで使用されているバージョンは、次のようにpylon Viewerで確認できます:
Featuresペインで、Transport Layerカテゴリをクリックし、Version MajorおよびVersion Minorの値を確認します。

上の図は、Version Major = 1およびVersion Minor = 1を示しています。これは、カメラがGigE Vision標準バージョン1.1をサポートしていることを意味します。