Black Level カメラ機能を使用すべきタイミング#
Black Levelを調整する主なシナリオには、次の3つがあります。
- 暗い場所ですべての値を確認できないセットアップ環境では、画像内の多くのピクセル値がゼロになります。Black Levelの値を高くすると、画像をより高い値にシフトし、ゼロのピクセルを減らすことができます。
- グレースケールの分布が非常に狭い場合(例:8ビットスケールで64~127)があります。x2のゲインを使用すると範囲は128~254になりますが、それでもビット範囲の半分しか使用していません。さらに負のオフセット(-64)を追加すると、範囲を例えば64~190まで引き下げ、さらにゲインを使用できるようになります。これによりヒストグラムが引き伸ばされます。
- カメラタップの Black Level を調整する必要がある場合があります。これは、タップバランシングの問題が発生している場合に特に必要となります。暗視野で Black Level を使用してチャンネルを調整し、その後明視野でゲインを使用して再度調整することをお勧めします。