コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

カメラの関心領域(AOI)とは#

Baslerのエリアスキャンカメラの多くには、ROI(Region of Interest)とも呼ばれるAOI(Area of Interest)機能が搭載されています。Baslerカメラでは、この機能は Image ROI と呼ばれます。

Image ROI カメラ機能を使用すると、カメラのセンサーアレイの一部を指定することができ、動作時には指定した部分のピクセル情報のみがカメラ外へ転送されます。

ROI機能の主な利点は、ROIの高さを小さくすることで、通常、カメラのフレームレートが向上することです。

言い換えれば、より小さな画像を撮影する場合、1秒あたりにより多くの画像をキャプチャできるようになります。これは、より小さな画像を高速でキャプチャする必要があるアプリケーションにおいて非常に役立ちます。

カメラによっては、ROIの高さを下げてもフレームレートが向上しない場合があることに注意してください。また、一部のカメラモデルでは、ROIの高さと幅の両方を下げた場合にフレームレートが向上します。

詳細については、Image ROI の機能説明を参照してください。

ナレッジ記事に戻る