Basler GigEカメラのVLANタグ付けサポート#
Baslerカメラは、IEEE 802.1Qで定義されているVLANタギングをサポートしていません。
IEEE 802.1Q(Dot1qとも呼ばれます)は、IEEE 802.3 イーサネットネットワーク上で仮想LAN(VLAN)をサポートするネットワーク標準です。
以下の点にご注意ください。
- VLANタグが該当するスイッチによって追加または削除される場合、カメラ側ではそれを認識しません。
- カメラ側でタグを追加する必要がある場合、ace 2にはそのようなVLANタグを挿入するためのコントロールがありません。つまり、このようなケースはサポートされていません。
- スイッチによって削除されなかったため、カメラがこのようなVLANタグ付きのイーサネットフレームを受信するケースについてはテストされていません。つまり、カメラがタグを無視してデータを処理するかどうかは不明です。ただし、VLANタグがカメラによって処理されることは確実にありません。
これがプロジェクトにおいて重要な要素であり、見込まれる販売数量が十分である場合は、カスタマイズチームにお問い合わせいただく価値があるかもしれません。