コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

モアレ効果の軽減#

画像を確認する際、モアレ効果による不要なパターンが見られることがあります。

モアレ効果は、興味深く美しい幾何学的パターンを生み出すことがありますが、マシンビジョン業界では、この現象によって撮影画像のQualityや解像度が低下する可能性があります。

これは、カメラからの画像がコンピュータディスプレイ上で再現され、スクリーンまたはドットマトリックス形式でレンダリングされるときに発生する可能性があります。元の画像の細かいドットのマトリックスは、ほぼ常に複製側のドットのマトリックスと干渉します。これにより、複製された画像上に特徴的な格子状のパターンが生成されます。

規則的な構造を持つ2つのドットグリッドを重ね合わせて互いに回転させた場合にも、同様の効果が現れます。

Baslerカメラで画像をキャプチャする場合、感光素子のマトリックスによってデジタル化されます。マトリックス内の各感光素子は個別のユニットであり、これらの素子は規則的なパターンで配置されています。

キャプチャした画像にも非常に規則的なパターン(例:細かい織物のジャケット)がある場合、そのパターンが感光素子のマトリックスに重畳されます。キャプチャした画像のパターンと感光素子マトリックスのパターンの重畳により干渉が発生し、モアレパターンが生じる可能性があります。

モアレ効果を抑えるためのいくつかの異なるテクニックがあります:

  • キャプチャした画像に強いモアレ効果が見られる場合は、カメラまたはオブジェクトを回転させてみてください。回転角度を試して、モアレパターンを最小限に抑えてください。
  • カメラの位置を変更します。カメラの角度を少し変更するだけで、モアレを大幅に削減できる場合があります。
  • フォーカスを変更します。モアレ効果は、シャープネスの高い画像で最も顕著に現れます。重なり合った細かいディテールが効果を強めます。
  • 焦点距離の異なるレンズを試してください。これによりモアレ効果を軽減できる場合があります。

場合によっては、これらのテクニックを使用してもモアレ効果を完全に排除できないことがあります。しかし、結果において少なくとも目に見える改善が得られるはずです。

ナレッジ記事に戻る