再配布可能なpylonランタイムのインストールオプション#
ここでは、Windows 版 pylon の再頒布可能 pylon Runtime インストールパッケージで使用可能なコマンドラインオプションの概要について説明します。Linux 版には pylon 再頒布可能 Runtime パッケージはありません。Debian インストーラーパッケージにはインストールオプションは含まれていません。
表示オプション#
/help or /?
ヘルプ情報を表示します。
/quiet
ユーザーインターフェイスを表示せずにインストールを実行します。プロンプト、メッセージ、ダイアログボックスはユーザーに表示されません。
/passive
プログレスバーのみを表示するインストールを実行します。インストール中であることがインジケーターに示されますが、プロンプトやエラーメッセージはユーザーに表示されません。
インストールオプション#
/install
デフォルトの機能をインストールします。次が必要です: /quiet または /passive.
/install=<FeatureId1;FeatureId2;...> | <all>
選択した機能をインストールします。次が必要です: /quiet または /passive.
/exclude=<FeatureId3;FeatureId4;...>
インストールから除外する機能を定義します。これらの除外された機能は、インストールされている別の機能で必要とされない限りインストールされません。このパラメータは、次の項目と組み合わせて使用できます: /install パラメータ。
/uninstall
pylon を完全にアンインストールします。次が必要です: /quiet または /passive.
/uninstall=<FeatureId1;FeatureId2;...>
選択した機能をアンインストールします。次が必要です: /quiet または /passive.
使用可能な機能#
Runtime
`Cpp_Runtime`
`Net_Runtime`
`CRuntime`
DataProcessing
`DataProcessing_Runtime`
GigE_Support
`GigE_Runtime`
`GigE_Performance_Driver`
`GigE_Filter_Driver`
`GenTL_Producer_GigE`
`GigE_Configurator_Optimizer`
`GigE_Configurator_IP`
USB_Support
`USB_Runtime`
`USB_Camera_Driver`
`GenTL_Producer_USB`
Camera_Link_Support
`Camera_Link_Runtime`
`Camera_Link_Configuration_Tool`
CoaXPress_Support
`CoaXPress_Runtime`
`CoaXPress_Interface_Driver`
GenTL_Consumer_Support
CamEmu_Support
DirectShow
Twain
/targetpath=<path>
pylon がインストールされるフォルダーを定義します。pylon インストーラーの同じバージョンの追加機能をインストールする場合、ターゲットパスを変更することはできません。
/allowupgrade
以前にインストールされた pylon バージョンのアップグレードを許可します。次が必要です: /quiet または /passive.
/restoreall
アップグレード時にインストール済みのすべての機能を強制的に復元します。復元できない場合は、インストールが失敗します。 /quiet または /passive.
/repair
インストール済みのパイロン機能を再インストールします。
再頒布可能 pylon Runtime インストールオプションの使用方法#
インストールをカスタマイズしたい場合は、 Baslerの製品ドキュメントに役立つ手順が記載されています。
サブカテゴリを持つ機能(上記のリストで太字で示されているもの)の場合、メインカテゴリを機能として使用することはできません。たとえば、 USB_Support代わりに、各サブ機能をリストアップする必要があります。
以下に、コマンドライン入力の例をいくつか示します。
GigEドライバ、DirectShow、Twainを除くすべての機能を備えたpylonランタイムをインストールしてください。
pylon_Runtime_<version_number>.exe /exclude=DirectShow;Twain;GigE_Runtime_GigE_Performance_Driver;GigE_Filter_Driver
既存のpylon Runtimeインストール環境から、表示情報なしでカメラエミュレータ、USB Runtime、およびUSB GenTL Producerをアンインストールします。