ローリングシャッターdartカメラの読み出し時間はDeviceLinkThroughputLimitに依存する#
Electronic Shutter Types のトピックで説明されているように、ローリングシャッターカメラの読出し時間は tRow 時間に依存します。tRow 時間はカメラモデルごとに異なり、このトピックの最後にあるリストで確認できます。
ただし、ローリングシャッターセンサーを搭載した Basler dart カメラのエントリはありません。
dart カメラにはフレームバッファがないため、センサーの行を非常に慎重に読み出す必要があります。
したがって、カメラ全体の帯域幅が DeviceLinkThroughputLimitMode パラメータ(DLTL)によって制限されている場合、カメラ各行の読出しに追加の時間がかかります。
その結果、t行 時間が増加し、Sensor Readout Time も増加します。パラメータの値が低いほど、t DeviceLinkThroughputLimit の時間が行 長くなります。
dart R モデルでは、Sensor Readout Time 機能を使用していつでもセンサーの読出し時間を特定できます。