コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

pylon Viewer: 複数のカメラからのビデオ記録時のエラー#

問題#

単一のスイッチを介して接続された複数の GigE カメラから同時に動画を録画する際、次のエラーが発生する場合があります。

An error occurred during recording. Frame could not be written from buffer to disk. The recording was stopped. Invalid pixel type. Bit depth not defined for pixel type -1.: InvalidArgumentException thrown

エラーメッセージ

解決策#

このエラーメッセージは誤解を招くものであり、ピクセルタイプとは何の関係もありません。Bandwidth Manager Tool などを使用してトランスポートレイヤーの設定を変更し、ネットワーク内の帯域幅を共有および最適化してください。

その後、マルチカメラの画像取り込みが意図どおりに機能するかどうかを確認し、ビデオの録画を再開します。

ナレッジ記事に戻る