PoE(Power over Ethernet)ケーブルのピン配置#
この記事では、PoE (802.3af) 規格に準拠した GigE ケーブルのピンアサインについて説明します。
Gigabit Ethernet では8本の芯線を使用する必要があります。ただし、最大の帯域幅を必要としない場合は4本のみを使用することも可能です。
次の表は Wikipedia から引用しています。

一番右側の4つの列については、次のとおり説明します。
- 10/100 モード B、予備線を使用する DC:
- 電源は4つの専用ピンから供給されます。
- データは4つの異なるピンを介して供給されます。
- 10/100 モード A、DX とデータの混合:
- ファンタム電源を使用すると、4本の線を削減して 10/100 で動作させることができます。これは、Gigabit の速度を必要とせず、配線を簡素化したい場合に便利です。
- 2つの 1000 (1ギガビット) 列は、PoE を使用した High Speed に対応しています。ここでもファンタム電源を使用し、8本の芯線すべてが使用されます。
ファンタム電源技術により、同じ物理メディアで電源供給とデータ転送を行うことができます。