pylon vToolsを使用したフラットフィールド補正の実行#
カメラにVignetting機能が搭載されていない場合は、pylon vToolsを使用して補正を行うことができます。添付のサンプルでは、Image Loading、Image Smoothing、および Image Combiner vToolsを使用しています。
まず、シェーディングを示す画像を生成する必要があります。そのためには、指定されたカメラ、レンズ、照明のセットアップを使用して均一な背景で画像を取り込み、その画像を保存します。
Workbenchでは、Image Loadingおよび Image Smoothing vToolsを使用してこの画像が読み込まれ、平滑化されます。最後のステップとして、Image Combiner vToolを使用して、カメラのライブ画像と平滑化されたシェーディング画像が結合されます。

Image Combiner vToolは、次の計算を実行するために使用されます。

適切な目標階調値は、ケラレ画像の最大値とほぼ同じにする必要があります。そうしないと、好ましくない飽和効果が発生します。
上記のサンプルレシピにおける目標階調値は、8ビット画像の場合230です。