アプレット microDisplay X エリアアプレットにおけるタップジオメトリの命名規則# microDisplay Xでエリアアプレットを使用する場合、タップジオメトリは「_1Y」サフィックスなしで表示されます。 たとえば、「1X8_1Y」カメラのタップジオメトリは、アプレット内では「1X8」と呼ばれます。 これは仕様です。エリアアプレットには水平方向のソートのみが存在するため、Yソートのサフィックスは指定されませんでした。 ナレッジ記事に戻る このページは役に立ちましたか? ご意見ありがとうございます。 フィードバックありがとうございます。を利用して、このページの改善にご協力ください。